新聞中心
新聞中心

2022 年 5 月 17 日,馬薩諸塞州安多佛訊(GLOBE NEWSWIRE):5 月 18 日,Vicor即將舉辦全新的業界一流電源模組製造廠舉辦落成典禮,州政府及地方官員將親臨現場慶賀。全球首座轉換器級封裝 (ChiP™) 製造廠,或稱為「ChiP 工廠」,支持在美國實現可擴充、自動化、經濟高效的電源模組製造。 2022 年 5 月 18 日上午 10 點,州政府及地方政府代表在聯邦街 400 號與 Vicor 員工及高級管理層將一起參加了開業剪綵儀式。 隨著全新 ChiP 工廠的落成...

世界各地都可能發生天然災害,恢復通訊對於現場急救人員而言至關重要,這樣才能及時滿足災民當時的迫切需求並恢復飲用水、食品和電力等基本生活物資的供應。 一家日本的工程公司,Fukaden 公司正在透過為高功率繫留無人機中的行動通訊基地台供電,來為這項人道主義事務提供支援。現場急救人員一到現場,就可部署這些重量很輕的可擕式無人機,以提供即時通訊功能。這為急救人員提供了快速決策以及溝通所需的支援。 在與日本主要電信營運商的合作中,Fukaden已經對其電源控制箱 II 主電源單元進行了示範測試,該設備...

上海,中國—Vicor Corporation (NASDAQ: VICR)憑藉其應用在大電流 AI 處理器上的分比式電源架構(FPA™)的橫向供電解決方案,榮獲了 2021 年全球電子成就獎(WEAA),電源管理/電壓轉換器類別的年度最具創新產品獎。共有六家公司與 Vicor 同時榮獲了該獎項,它們是亞諾德、聖邦微、金升陽、艾普淩科、帕沃英帝格盛。 「感謝 Aspencore 分析師團隊頒發該獎項,認可創新能夠將商品化的電力產業轉變為策略優勢。該獎項是對提升 AI 處理器功率的肯定。」Vic...

邊緣運算對於充分發揮人工智慧 ( AI )、機器學習和物聯網 ( IoT ) 的全部潛能至關重要。這些技術正在融入我們生活的各個層面:自動駕駛、智慧大樓、機器人、供應鏈管理和醫療保健。 何謂邊緣運算? 邊緣運算作為速度更快的(中間層)資料中繼技術,可在裝置中實現關鍵任務的即時回應。邊緣運算透過本機支援 AI,無需依賴雲端 AI,可顯著提升服務與應用。邊緣就是智慧決策的地方,決策何時將運算從邊緣移至雲端。 荷蘭創業技術公司 HIRO 主要開發創新高效能的可靠邊緣基礎架構(軟硬體),可將智慧邊緣作...

LONDON - Dynamis PRC, the Formula Student team of Politecnico di Milano, has over 100 students and the team designs and manufactures a racing car prototype every year, for racing in the international Formula SAE championship. After 15 years in the c...

在快速成熟的人工智慧 5G 無線網路和物聯網 (IoT) 系統的推動下,全球數位化轉型進展順利,這些系統部署數十億款智慧邊緣感測器,將即時資料發送至雲端。但您是否曾停下來思考過我們要如何為所有這些裝置和技術提供動力? 位於羅德島東格林威治的配電產品製造商 VoltServer,正在透過其榮獲專利的獨特 Digital Electricity™ 技術改變能源傳輸的未來,該技術使用低成本的現成資料線,在長達 2 公里的遠距離間安全傳輸高達 2kW 的電源。 迄今為止,VoltServer 產品已在...

開發利用浪潮能是一個快速發展的領域,海洋工程師正在改進技術,以提供可靠、經濟高效的海上能源開發與儲存 ,並實現全新的海上資料與通訊服務。 哥倫比亞電力技術公司 (C-Power) 位於俄勒岡州科瓦利斯市,是波浪能源系統的全球領先企業,透過為海上設備提供可靠、經濟高效的發電與儲存解決方案以及資料及通訊服務,幫助擴展海洋經濟。C-Power 自主海上無人電力系統 (AOPS) 可攫取機械動能並將其轉化為可用的電力,用於廣泛的海洋應用,如海洋油氣探勘與生產、海洋碳封存、海洋研究、水產養殖與國土防禦等...

2021 年 4 月 15 日,加州山景城訊 — 利用全面自主機器人致力於強化美國安防工作的高級物理安防技術開發商 Knightscope 公司日前宣佈選擇 Vicor 爲其未來第 5 代自主安防機器人 (ASR) 提供動力。 Knightscope 公司董事長兼首席執行官 William Santana Li 表示:“我們很高興 Vicor 能繼續與我們合作,成爲我們推進技術與自動充電技術的一部分,幫助我們的產品全天候高效運行。” Vicor(NASDAQ:VICR)是高性能電源模組的領導...
馬薩諸塞州安多佛訊 — Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前宣佈任命 James F. Schmidt 為財務長,2021 年 6 月 1 日起生效。Schmidt 先生將進入 Vicor 董事會,擔任公司財務主管兼秘書。 加入 Vicor 前,Schmidt 先生於 Analog Devices (ADI) 任職 35 年。他的職業生涯始於晶圓廠,工作經驗豐富,涉及財務、工程、營運和銷售等領導職位。他先後畢業於辛辛那提大學 (University of Cincinnati) 和北...

港口安全監視、水雷對抗和水下搜救都是非常危險的任務,不應再危及生命和船舶安全。在需要持續任務關鍵型水下檢查或勘探的地方,水下機器人 (ROV) 是維持安全、支持打撈工作和揭開海洋祕密最安全、最有效的方式。 帶視頻的 ROV 能夠更長時間處於難以接近的極深水下位置。爲提高效率,ROV 需要穩健的高密度供電網絡 (PDN),不僅可讓所需的推力能夠承受移動的洋流,而且還能夠在爲有效載荷提供空間完成特定任務工作的同時,提供穩定的環境視圖。 VideoRay 繫留水下機器人由主機平台或船舶供電,可部署在...

斗山創新 (DMI) 正在使用由其創新的能量密集型氫燃料電池驅動的無人機,向偏遠地區運送人道主義救援物資。這些無人機飛行時間長達兩個小時,已將口罩和應急物資從美國大陸運送到維京群島,從韓國大陸運送到濟州島,並已飛上韓國最高山 —漢拏山,提供醫療 AED。這項技術為開發具有更大活動範圍及載荷能力的移動機器人鋪平了道路。 DMI 無人機向維京群島運送緊急醫療物資。氫燃料電池組可為無人機實現超過 2 個小時的飛行時間,因而實現了此一應用;其飛行時間比大多數電池供電無人機長 4 倍。 此外,DMI 航...

馬薩諸塞州安多佛訊 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣佈推出其首款輻射容錯 DC-DC 轉換器電源模組,該模組採用 Vicor 最新電鍍 SM-ChiP™ 封裝。ChiP 可從 100V 的標稱電源為高達 300 瓦的低電壓 ASIC 供電,其經過波音公司測試,不僅支援 50 krad 電離總劑量的恢復力,而且還支援針對單粒子翻轉的抗擾度。藉由冗餘架構的運用實現針對單例干擾 (single-event upsets)的抗擾度,將兩個具有相同容錯控制 IC 的相同功率模組並聯...

馬薩諸塞州安多佛訊 — Vicor 公司(NASDAQ:VICR)今日宣佈任命 David Krakauer 擔任企業行銷與通路策略副總裁。Krakauer 先生將全面負責市場行銷活動,包括企業品牌宣傳、推廣與溝通,以及通路行銷與銷售支援。 在加入 Vicor 前,Krakauer 先生負責 ADI 的企業行銷與客戶體驗工作,並於前期成功地管理多條產品線。Krakauer 先生擁有麻省理工學院電子工程本科及碩士學位,以及麻省理工學院史隆管理學院的 MBA 學位。 Vicor 全球市場與行銷資深...

馬薩諸塞州安多弗訊— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣佈榮獲 2020 年全球半導體聯盟 (GSA) 的最受分析師歡迎的半導體公司大獎。Vicor 高效率、高密度的電源系統解決方案可推動人工智能及其它要求嚴格的應用發展。Vicor 是包括 AMD、NVIDIA、Inphi 公司和 SiTime 公司在內的 5 家提名公司中的一家。 來自兩家頂級公司的半導體金融分析師爲該獎項評選出了他們最喜愛的半導體公司。分析師依據歷史數據和預測數據做出決定,如股價、每股收益、收入預測與產品性能等。...

頗負盛名的英國房車錦標賽 (BTCC) 是一項始於 1958 年的悠久賽事。30 多輛精心設計的賽車為獲勝競相角逐,令賽事精彩壯觀。2022年,英國房車錦標賽將會增加一個新的項目,並將成為業界首個採用輕度混合動力汽車的大型房車錦標賽。 BTCC 規定,駕駛員可以戰術性地使用電動機提升車輛效能,並提高車輛加速能力。此合約已授予Cosworth Electronics,該公司把這項高度專業化的工作發包給 Delta Motorsport。由於其在電子領域擁有多項工程聲譽和專業技術,Delta Mo...

固定翼無人機可帶來高速穿越空域的能力,但它們無法用於需要靜止不動的空中飛行的應用,這種飛行對於持續空中監控和通信應用而言極為重要。 早期對繫留無人飛艇的實驗暴露了一個基本挑戰,那就是它們在強風條件下,相對而言無法保持靜止不動。需要一種新解決方法, Dragonfly Pictures公司(DPI)於是開發了一種新型無人機—原地懸空繫留無人機。 不同於電池供電的多旋翼無人機需要每20分鐘更換一次電池,繫留無人機通過一根連接基站的電線接收電源。因此,它們可以在空中停留數小時,甚至幾天時間。DPI的...

2020 年 9 月 15 日,馬薩諸塞州安多佛訊 —Vicor 公司 (NASDAQ: VICR) 今日宣佈拓展與艾睿電子(NYSE:ARW)在歐洲、中東以及非洲的夥伴關係,達成全球代理協議。 Vicor 全球代理與管道策略副總裁 Rich Begen 表示:「我們期待與艾睿電子緊密合作,為其廣泛的客戶群提供 高度差異化的模組化電源解決方案。」 「這項協議的達成正值我們的眾多客戶需要為不斷變化的供電網路提供更小、更高效的解決方案,以滿足日益成長的系統電源需求。」艾睿電子全球市場行銷與工程業務...

Vicor Corporation (Andover, MA) today announced that Vicor K.K Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo) will be joining TECHNO FRONTIER Virtual show 2020. In a virtual booth, Vicor will display the newest innovations in power for AI/Datacenter, A...

Vicor Corporation (Andover, MA) today announced that Vicor K.K Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo) will be joining ITmedia Virtual EXPO 2020. In a virtual booth, Vicor will present the most efficient power delivery for robotics application. ...

Vicor 已針對 Mil COTS 應用發佈兩款最新 ZVS 降壓穩壓器 PI3323 和 PI3325,其支援 -55°C 至 +120°C 的更大工作溫度範圍,採用可選錫鉛 10 x 14 公釐 SiP BGA 封裝。這些高密度、高效率的降壓穩壓器支援14 至 42V 的輸入電壓範圍以及 3.3V 和 5V 的額定輸出電壓,可調範圍分別爲 2.2 至 4V、4 至 6.5V。這些器件不僅可提供高達 22A 的穩定工作電流和高達 96% 的峯值效率,而且還可輕鬆並聯、增強供電。 更大的工作...

2020 年 6 月 25 日,馬薩諸塞州安多佛訊 — 高密度、高效率電源管理解決方案領導者 — Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前榮幸地宣佈成為全球半導體聯盟 (GSA) 的成員。GSA 被譽為全球半導體產業之聲。 Vicor 的 GSA 會員資格反映了其在使用合封電源技術(Power-on-Package technology)為處理器供電方面的領導地位,該技術可為 AI 加速卡、AI 高密度叢集、高效能運算及高速聯網的先進應用實現無與倫比的電流密度和高效供電。 此外,Vico...

這款符合 VITA 62 標準的最新電源供應器採用 Vicor 高密度高效率的 ChiP 電源模組開發,旨在滿足 6U OpenVPX 傳導散熱底盤系統的需求。產品額定工作輸入電壓為 28V,可提供 3.3V 至 12V 的預定義輸出電壓,從而可帶來高達 1000W 的功率。需要不同輸出電壓或功率級的客戶可訂製規格化電源來滿足其自己的規範要求。 模型 VIT028 6U: VIN: 18 – 42V VOUT: +12V +5V +3.3V +12V –12V POUT: 最大總和 1000W...
ANDOVER, Mass. , June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) today affirmed its 2020 Annual Meeting of Stockholders (“Annual Meeting”) will be conducted via audio webcast, as had previously been announced on June 4, 2020 . Co...
ANDOVER, Mass. , June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) today affirmed its 2020 Annual Meeting of Stockholders (“Annual Meeting”) will be conducted via audio webcast, as had previously been announced on June 4, 2020 . Co...

全球各界對二氧化碳 (CO2) 排放不斷上升的擔憂日益加劇,這刺激了全球對純電動汽車 (EV) 及混合動力電動汽車 (HEV) 的需求。此外,航空業也在經歷類似的發展,相關機構正在分析電動航空產品的成本及效能優勢。如果能夠讓航空旅行基礎設施的成本降低,就可以將航空旅行擴展到服務不完善的偏遠地區。 Ampaire(位於加州霍桑)始終致力於透過開發對環境無污染的、更低成本的安全、安靜的電動飛機來實現這一願景。相對於傳統內燃機飛機而言,Ampaire 專注於實現燃料成本降低 90%、維護成本降低 5...

Vicor Corporation (Andover, MA) today announced the appointment of Masahiko Ogawa as Director of the Automotive Group at Vicor K.K. Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo). Masahiko has over 22 years of experience in the automotive industry and ...
2020 年 6 月 4 日,馬薩諸塞州安多弗(全球通社)訊 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣佈,其 2020 年股東年會(以下簡稱“年會”)將通過音頻網絡廣播召開。爲響應與新冠病毒疫情相關的持續公共衛生預防措施,年會只舉辦遠程會議,股東和嘉賓都不用親臨會場。Vicor 希望未來的股東大會都能在會場舉行,沒有任何例外情況,其中包括新冠病毒的持續影響。 之前公佈的年會日期和時間不變,仍然是美國東部時間 2020 年 6 月 26 日(星期五)上午 9:00,業務議程也沒有改...

隨著機器人對物流、配送及品質檢驗產業的應用,對更高靈活和高效充電解決方案的需求正日益成長,以人工管理這些團隊以及全天候人員輪班處理突發充電需求的可行性也在日漸降低。下一步是增強機器人自主性,即在完全無人工干預的情況下,保持正常工作。這就是 WiBotic 大顯身手的地方。 提高新一代機器人的自主性 WiBotic 位於華盛頓州西雅圖,始終致力於為迅速發展的航空、行動、海洋及工業機器人生態系統提供充電必備的無線充電及電源最佳化解決方案。各種解決方案可透過無線充電站實現對機器人和無人機 (UV) ...

Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) and Marubun Corporation (7537 TYO) today announced they have entered into a distribution agreement for Japan that will be effective on June 1, 2020. Marubun is a leading Japan distributor and offers its customers an ...

最新 DCM3717 可讓資料中心、汽車和工業市場的客戶迅速從現有 12V 負載系統快速轉換成具顯著電源系統尺寸、重量及效率優勢的高效能 48V 供電系統。 DCM3717 為非隔離,採用 37 x 17 x 7.4 公釐的表面黏著轉換器級封裝 (SM-ChiP),支援 40 至 60V SELV 工作輸入電壓,可校定提供 10.0 至 13.5V 的穩壓輸出、750W 的持續額定功率以及 97% 的峰值效率。 DCM3717支援純電動汽車及混合動力汽車制定的 LV148 規範(48V 汽車標...

CCell 再生能源公司 (CCell Renewables) 是一家海洋自然科學公司,旨在透過大規模恢復和種植新珊瑚礁來抑制海岸侵蝕並改善海洋生態系統。最新資料顯示,世界超過 70% 的海岸線正受到侵蝕,全球有 2 億人依賴珊瑚礁提供的保護,世界各地許多棲息地的社區和生計都處於危險之中。 CCell 珊瑚礁種植系統 是以電解海水為基礎,將碳酸鈣(石灰石)沉積在具有陽極和陰極(電極)的大型鋼框架上,賦予新珊瑚礁早期結構。有了這項革命性的技術突破,無需數百年,而僅需 5 年時間就可以生產出令人難...

2020 年 5 月 14 日,馬薩諸塞州安多佛訊—Vicor(NASDAQ:VICR)推出直接由 48V 供電的高效能 GPU、CPU 和 ASIC (XPU) 處理器的” ChiP-set ”電源模組。驅動器模組MCD4609搭配一對電流倍增器模組MCM4609,可提供高達 650A 的持續電流和 1200A 的峰值電流。因擁有極小的模組面積以及低薄的尺寸(45.7 x 8.6x 3.2 公釐),MCM4609電流倍增器可佈署在非常靠近處理器的位置,不僅能大幅降低配電路徑 (PDN) 損耗...

Vicor 宣佈推出隔離式穩壓 270V-28V DC-DC 轉換器 DCM5614,其採用 5.6 x 1.4 × 0.3 英吋 VIA™封裝,額定輸出功率為 1300W。DCM5614 重量僅 178g,提供無與倫比的功率密度可達 451W/in3,支援功率密度、重量和效率都至關重要的高級機載、艦載及無人機系統。 DCM5614 具有 96% 的效率,不僅可顯著降低功耗,而且創新平面 VIA 封裝提供極佳散熱效果,還可以實現多種散熱策略以提升散熱效能。此外,多個模組既可輕鬆並聯,增加功率,...

Vicor 現已發佈 PI3740 ZVS 升降壓穩壓器,其支援 -55°C 至 +115°C 的更大工作溫度範圍,採用可選錫鉛 BGA 封裝。PI3740 是一款高密度、高效率的升降壓穩壓器,支援 8 至 60V 的輸入電壓範圍以及 10 至 50V 的輸出電壓。該裝置不僅可在 10x14 公釐的 SiP 封裝中提供高達 140W 的電源,而且還能夠與其它裝置並聯,實現更大的功率傳輸。此外,ZVS 切換拓撲還可實現高達 96% 的效率。 最新PI3740-00封裝 模型BGMZ 封裝:BGA...

Vicor應用工程副總監Paul Yeaman將於3月15日至19日在新奧爾良與其他磁電專家一起出席2020年亞太經合組織大會。Yeaman將肯定良好磁性產品對於開發高性能、高功率密度電源組件的重要性。Yeaman及其他六比特專家不僅將現場回答問題,而且還將討論磁性材料的未來。 亞太經合組織磁性材料小組會議主持人Kevin Parmenter表示:“很少有人知道磁性產品的工作原理,更不用說如何正確設計磁性產品。獲得電源轉換器成功的最重要因素是設計、控制和製造。但在整個系統中,磁性產品的關注度最...

設計高性能電源系統的複雜性逐年增加。為高性能電源轉換部署穩健的設計方法,對於實現一次性成功以及滿足新興技術快速變化的電源需求至關重要。 Vicor是高性能模組化電源系統的創新企業,將於2020年3月31日起,在於班加羅爾開始的2020年全球巡演高性能電源轉換研討會暨研習會系列上分享專業科技。 為期一天的免費贈送研討會包括主題介紹,這一天的大部分時間是專家主導的互動研習會,大會不僅將確定常見的誤區,而且還將提供獲得成功高性能電源系統設計的方法指導。 精彩內容: 您將瞭解支持EMI降低、熱建模、P...

設計高性能電源系統的複雜性逐年增加。為高性能電源轉換部署穩健的設計方法,對於實現一次性成功以及滿足新興技術快速變化的電源需求至關重要。 Vicor是高性能模組化電源系統的創新企業,將於2020年3月31日起,在2020年高性能電源轉換研討會暨研習會系列上分享專業科技。 為期一天的免費贈送研討會包括主題介紹,這一天的大部分時間是專家主導的互動研習會,大會不僅將確定常見的誤區,而且還將提供獲得成功高性能電源系統設計的方法指導。 精彩內容: 您將瞭解支持EMI降低、熱建模、PCB佈局、DC-DC設計...
Phaser是衛星移動寬頻應用上開發企業級電子導航天線(ESA)系統的領導廠商,Phasor與Vicor合作為其系統開發了一款電源解決方案,該系統提供了在移動過程中前所未有的連線速度與頻寬。 該科技為航空、航海、陸地移動與國防應用提供了可靠的衛星連接並取得重大突破,它幫助終端客戶不管以何種交通工具出行時,都能實現參加多方視訊會議或線上觀看視頻和播放音樂時不中斷或掉線。 Phasor的纖薄、平坦或隨形固態電子導航天線系統可內置於火車等車輛的車頂,天線厚度小於25毫米,效能卻可達2.4米以上寬度的...
歡迎在 SC19 大會上蒞臨 Vicor 技術展位,討論 48V 轂型電源模組的生態系統,該模組可解決先進計算系統的功率密度及供電挑戰。 Vicor 技術專家隨時歡迎您的到來,共同討論高級負載點、橫向及縱向供電解決方案,其可在超過 1000 安培的峰值電流下直接從 48V 為 1V 以下及 0.5V 以下的處理器供電。此外,Vicor 還將重點展示全新高密度、三相 AC 及 HVDC 前端電源模組。 對於仍然在負載點使用 12V 電源或在現有 12V 電源基礎架構上添加 48V 人工智能加速卡...

日前,Vicor公司(總部:美國麻塞諸塞州安多佛;首席執行官:Patrizio Vinciarelli)宣佈任命Yuba Dozono為Vicor KK總裁(總部:東京品川區),決議於2019年7月1日起生效。Dozono先生將作為Vicor公司銷售及市場行銷副總裁身份監督Vicor公司日本業務。 對於本次任命,Vicor公司全球銷售及市場行銷副總裁Philip D. Davies評論道:“日本是Vicor公司的重要市場。Dozono先生不僅將為我們帶來發揮我們全球戰畧優勢的豐富經驗,而且還將...

Vicor 公司將於 2019 年 11 月 11 日至 14 日出席在德國柏林舉行的第七屆國際 48V 電源系統大會。為期 4 天的會議將重點介紹頂級 OEM 廠商、壹線廠商以及 Vicor 等創新技術供應商在汽車電子產品及電池技術開發方面的最新創新,可幫助 OEM 廠商為更高性能的汽車實現更小、更輕、效率更高的電源。 Vicor 全球汽車業務開發副總裁 Patrick Wadden 將介紹“使用高密度模組組件設計 48V 分布式電源架構”。架構提出利用 Vicor 先進的汽車級 DC-DC...

Vicor 在日本的技術支持工程師 Seishi Tsukimoto 將討論行業當前面臨的汽車電氣化挑戰,以及 Vicor 模塊化方法如何提供前所未有的性能、靈活性和可擴展性,實現更快的車載充電。 Tsukimoto 將探索使用高級電源架構及模組化方法爲系統設計供電的優勢,其可更快、更高效地解決當前最棘手的汽車挑戰。 Vicor 是一家高密度電源創新企業,擁有強大的 48V 電源轉換專業技術。使用專利架構,Vicor 可針對當前要求最高的電源挑戰提供最高密度的電源系統。Vicor 解決方案可在...

Vicor 公司日前宣佈任命 Nicolas Richard 爲歐洲汽車業務開發總監。 在加入 Vicor 之前,Nicolas 在 IDT (Renesas) 擔任汽車銷售和現場應用工程師,主要從事動力系統、信息娛樂系統和 ADAS 系統的技術銷售。 他曾在安森美、大陸汽車和 VDO(大陸汽車)等公司擔任過衆多工程設計職位,工作涉及爲混合動力汽車和電動汽車設計 DC-DC 轉換器的項目。 在對這一任命進行評論時,Vicor 歐洲、中東和非洲銷售副總裁 Henryk Dabrowski 表示:...

設計高性能電源系統的複雜性逐年增加。爲高性能電源轉換部署穩健的設計方法,對於實現一次性成功以及滿足新興技術快速變化的電源需求至關重要。 Vicor 是高性能模組化電源系統的創新企業,將於 2019 年 9 月 17 日起,在於 8 個國家、12 座城市舉辦的一系列 2019 高性能電源轉換研討會暨研習會上分享電源專業技術。 爲期一天的免費贈送研討會包括主題介紹,這一天的大部分時間是專家主導的互動研習會,大會不僅將確定常見的誤區,而且還將提供獲得成功高性能電源系統設計的方法指導。 精彩內容: 您...

AI 處理器功率正在急劇提升,需要爲電源系統設計提供創新的方法。Vicor 將在 2019 年 9 月 17 日至 18 日,於加利福尼亞州山景城舉行的 2019 人工智能硬件峯會上推出 Vicor 最新高密度模組化電源解決方案。Vicor 是峯會的金牌贊助商,在本次峯會上,人工智能領域的領導者將齊聚一堂,討論人工智能技術及硬件的最新趨勢與創新。 Vicor 公司副總裁 Robert Gendron 將介紹最新 AI 處理器供電的需求。他將介紹 Vicor 合封電源解決方案的發展,該解決方案主...
ODCC 峯會是中國主要的數據中心盛會,將領先的雲計算及高性能計算專家齊聚一堂,共同討論高級技術及行業挑戰。在今年的活動中,Vicor 將展示 Vicor 最新 AC 及 HVDC 至 48V 和 48V 至負載的電源模組,其將爲當前最具挑戰性的數據中心電源問題提供解決方案。 新增高級人工智能運算導致服務器機架電源需求急劇上升,因此 Vicor 開發了可降低配電損耗並提高效率的 48V 解決方案。 Vicor 將通過其各種雙向 48V 至 12V 及穩壓 48V 至 12V 模組來演示這一效率...

800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔離式、1/16 固定比率總線轉換器模組 (BCM®),可在 500V 至 800V 的輸入電壓下平穩工作,提供 SELV 輸出電壓,峰值效率達 97.7%。最新的 800V BCM 模組擴展補足了 Vicor 現有 700V BCM4414的超高輸入電壓產品線,建立一系列完整具更強高達4,242VDC隔離性,能同時具雙向電壓轉換功能的產品。此 BCM 模組可輕易並聯以達到更高功率需求的應用,而 SELV範疇內的輸出可直接進行串聯堆疊達到更高輸出電...

常規解決方案解決不了當前最有難度的電源難題。Vicor 中國技術支持工程師 Jeff Chen 將確定電源工程師當前所面臨的新興大功率轉換挑戰。 陳先生將探索使用高級電源架構及模塊化方法進行電源設計的優勢,以更快、更高效地解決當前最棘手的電源挑戰。模組化電源系統設計方法不僅可取消常規轉換的冗餘階段,而且還可提供一種方法,帶來易於擴展的高靈活電源系統設計。Vicor 拓撲及高級架構可實現市場上最大功率密度的電源解決方案。 Vicor 是一家高密度電源創新企業,擁有強大的 48V 電源轉換專業技術...

Vicor 韓國現場應用工程師 Jerrad Choi 將介紹如何“使用電源模塊進行高效電源設計”。他將介紹如何使用高級 48V 電源架構提高性能和效率。 此外,他還將通過使用模組化電源系統設計方法,說明如何優化設計進程,創建更靈活的更小電源系統。 Vicor 是一家高密度電源創新企業,擁有強大的 48V 電源轉換專業技術,可使用 FPA™ 和橫向供電 (VPD) 等專利架構,針對當前要求最高的電源挑戰提供最高密度的電源系統。Choi 先生將展示超級計算機、太陽能 ESS 和 LED 照明等行...

Vicor 韓國公司現場應用工程師 Jerrad Choi 將討論使用分比式電源架構 (FPA) 設計電源系統的優勢。他的演講“採用分比式電源架構進行高效率電源設計”將詳細闡述在高性能計算、人工智能和機器學習等行業需要高密度、大電流傳輸時,分解電源的優勢。此外,他還將介紹構建電源系統的模組化方法的優點,其不僅將縮短上市時間,而且還將帶來高效率的電源系統設計。 Vicor 是一家高密度電源創新企業,擁有強大的 48V 電源轉換專業技術,可使用 FPA 和橫向供電 (VPD) 等專利架構,針對當前...

2019 年 4 月 11 日,馬薩諸塞州安多弗訊 — Kyocera 公司(東京證券交易所股票交易代碼:6971)和 Vicor 公司(那斯達克股票交易代碼:VICR) – 日前宣佈將合作開發新一代合封電源解決方案,以極緻化提高效能同時縮短新興處理器技術的上市時間。此為這兩家技術領導廠商合作的一部分,Kyocera 運用既有機封裝、模組基板及主機板設計技能將電源及資料的傳輸整合在處理器封裝內。Vicor 則提供合封電源電流倍增器(PoP -- Power-on-Package),實現處理器所...

今天,由於資料中心以及汽車電源系統用電量的激增,原有的12V解決方案已經不能滿足市場需求,48V解決方案應運而生。作為高密度48V電源組件的領導者,Vicor將展示其最新三相至48V以及48V至負載的模組化電源解決方案。同時,應用於48V機架配電架構的全新DC-DC模組,以及眾多先進的電源組件開發板將同期展出。 今天,由於資料中心以及汽車電源系統用電量的激增,原有的12V解決方案已經不能滿足市場需求,48V解決方案應運而生。作為高密度48V電源組件的領導者,Vicor將展示其最新三相至48V以...

PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降壓穩壓器產品系列的最新成員,可為現有 LGA 和 BGA 系統級封裝 (SiP) 產品提供一個全新的低成本 GQFN 封裝選項。 PI358x 獨特的 ZVS 拓撲能夠在不影響效能的條件下,實現 48V 直接至載點的應用。藉由高壓直流的低傳輸的低損耗特性再直接降壓穩壓至工作電壓,工程師可部署更高效的配電架構,減少 I2R 損耗,並消除高成本、低效率的中間轉換級。 PI358x工作範圍由 30VIN 至 60VIN , 輸出電壓可穩壓於2.2V...

Vicor 與富昌電子合作,將在於德國紐倫堡舉行的 嵌入式世界大會(2019 年 2 月 26 至 28 日)上展示這項高級數據中心散熱技術及其優勢。高性能計算應用會產生過多的熱量,雖然常規風冷是一種選項,但使用液浸式散熱等高級散熱技術可實現更高的系統效率。一些迄今爲止最高級的處理器採用沉浸式散熱技術工作,緩解了傳統風冷式系統的散熱限制。 在富昌電子 3 號廳 3-225 號展位上,Vicor 展示了其適用於高性能 CPU/GPU(浸入在 3M 產品 Fluorinert™ 中)的合封電源解決...

產品系列非常廣泛的 DCM™ 系列之最新成員採用 3623(36 x 23 公釐)ChiP (Converter housed in Package™) 封裝,支援 1,032W/in3 無與倫比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支援 9V 至 75V 寬輸入電壓範圍,可提供 12V、24V、28V 和 48V 額定輸出電壓。 該DCM ChiP 是一款 DC-DC 轉換器模組,可提供一個經過驗證的、比其它分立式解決方案更快的電源系統設計選項。DCM 支援寬範圍、未穩壓的工作輸入電壓...

Vicor 公司創始人兼首席執行官 Patrizio Vinciarelli 將於 1 月 31 日出席在加州聖克拉拉舉行的 2019 DesignCon,參與電源完整性未來問題的專題討論。2019 IEEE William E. Newell 電力電子獎獲得者 Vinciarelli 博士將公布垂直供電 (“VPD”) 解決方案,該解決方案主要面向在不足 1V 電壓下需要超過 1000A 電流的高性能 AI ASIC。 DesignCon 將齊聚來自高速通信及半導體產業的 5000 名芯片、...

Vicor 將於 2018 年 10 月 26 日在台北市舉辦 48V 設計峰會。 48V 設計峰會將齊聚來自 OEM 及 ODM 廠商的工程專家以及 Vicor 電源系統設計專家。 高峰會研討內容將涵蓋最新的 48V電源直接到載模組化電源解決方案,可實現並簡化資料中心、電動汽車、LED 照明以及工業應用領域的先進電源系統設計。 關於Vicor Vicor 是模組化電源解決方案的領導者,該解決方案可簡化 HVDC 及 AC 電源和 PoL 器件 48V 的建立和配電,實現 48V 直接至負載的...

2018 年 10 月 16 日,中國北京訊 – 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣佈推出一款三相 AC-DC 轉換器模組 (RFM),其採用 9.4 x 5.9 x 0.6 英寸(24 x 15 x 1.5 公釐)的電源平板配置,可提供 10kW 的穩壓 48VDC輸出。RFM 整合濾波功能並內建故障保護,可提供一組含功率因數校正的穩壓、隔離式 DC 輸出。RFM 可透過規格配置,接受 自200 至 480VAC 的世界各地的三相 AC 輸入電源。 RFM 纖...

2018年10月9日、馬薩諸塞州安多弗訊 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣佈 Vicor 執行長 Patrizio Vinciarelli 榮獲 2019 年 IEEE William E. Newell 電力電子大獎,Patrizio 獲此殊榮主要是因為:「他在為分佈式電源系統應用開發高效率、高功率密度的電源轉換元件過程中所表現出的極具卓識遠見的領導才能」。 電源技術的新創推動了分佈式電源系統轉換效率的極限、功率密度、及靈活性的提升,並且從根本上改變了電源...

Vicor 公司副總裁 Robert Gendron 將在 2018 年北京開放式資料中心委員會 (ODCC) 高峰會上發表主題演講。 在《Progression & Evolution of Power Technology within Cloud Data Centers雲端資料中心電源技術的演進與發展》他將介紹人工智慧 (AI) 在雲端運算領域的發展和人工智慧處理器如何正在將電源需求提升到更高的層級,我們如何不僅能提供各種處理器所需的高耗能電源同時避免限制處理器潛能的發揮,並且提供雲端...

Vicor 應用工程總監 Paul Yeaman 將討論與傳統電源轉換器設計相比,先進電源架構及創新封裝為油電混合動力車、純電動車以及自動駕駛汽車帶來的優勢。 2018 汽車 48V 電源及電氣化系統論壇將於 10 月 17 日至 18 日在德國柏林舉行,論壇的內容將著重在提高汽車性能、成本效益和燃油經濟性的 48V 配電。 瞭解有關這些產品的更多詳情: https://powerblog.vicorpower.com/2018/09/vicor-to-present-at-the-2nd-a...

2018年9月26日 – 馬薩諸塞州安多弗訊 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣佈任命 Patrick Wadden 為全球汽車業務發展副總裁,于 2018 年 10 月 1 日正式生效。在該職位上,Wadden 先生將負責拓展和協調 Vicor 在全球汽車市場上的業務。 在加入 Vicor 之前,Wadden 先生在 Integrated Device Technology 工作,擔任北美汽車市場銷售團隊的負責人。Wadden擁有非常豐富的工作經驗,之前並曾...
Vicor 將參加於 10 月 16 日及 17 日在北京舉行的中國領先資料中心活動 — 開放式資料中心委員會 (ODCC) 峰會,展示其針對 48V 機架配電架構及先進人工智慧 (AI) 處理器的最新模組化電源解決方案。 將演釋的最新技術產品有三相交流至 48V直流 模組化電源解決方案和 48V 直接到載的模組化電源解決方案,以及先進冷卻系統技術。 ODCC 的使命是打造中國資料中心開放式平台,推動網際網路產業的發展及基礎設施標準化,並加速網際網路產業化的進程。 ODCC 峰會由阿里巴巴、百...

PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降壓型穩壓器產品系列的最新款產品,為現有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封裝選項。 PI354x Cool-Power ZVS 降壓型穩壓器的高效能 ZVS 在不影響效能的條件下,實現 48V 直接到載 (48V- PoL )的應用。採用從更高電壓電源直接降壓,工程師可更有效率的部署配電架構,減少 I2R功率 損耗,並消除高成本、低效率的二階轉換。 從 36VIN 至 60VIN,PI354...

Vicor 為其日益壯大的 DC-DC 轉換器模組 (DCM) 陣營新增 25 款支援 ±1%更嚴格輸出電源穩壓的最新產品。憑藉1,032W/in3無與倫比的功率密度,最新系列的DCM模組讓工程師們運用最少的外加電路元件來驅動更嚴格穩壓需求的負載。 DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可從未穩壓的寬範圍輸入電源產生隔離穩壓 DC 輸出的DC-DC 轉換器模組。DCM 轉換器採用高頻率零電壓切換 (ZVS) 拓撲,可在整個規格內輸入電壓範圍提供高效率轉...

VIA DCM 系列是堅固的模組化 DC-DC 轉換器,採用散熱良好的纖薄(9.3 毫米)VIA 封裝,支持寬輸入電壓範圍規格和隔離式穩壓高效率輸出。這個全新 DC-DC 轉換器系列具有增強的功能和性能,包括 EMI 濾波、瞬態保護、涌流限制,以及一個用於微調、啓用和遙感的二級參考控制接口。 功率提高 3 倍、更纖薄 與最接近的同類競爭產品相比,Vicor 最新解決方案按體積算,功率密度提高大約 2.5 倍;按重量算,功率密度提高大約 3 倍。設計人員可以期待更好的散熱性能和更全面的瞬態及電磁...

2018 年 6 月 5 日,德國紐倫堡訊—日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣佈針對資料中心和汽車應用的混合 48V/12V 電源系統推出一款雙向、非隔離式固定比率轉換器。 這款 2317 NBM 是雙向轉換器,不管是在輸入為 12V,輸出為 48V 應用下,還是在輸入為 48V 而輸出為 12V 應用下,均可穩定提供 750W 的功率,帶來超過98% 的峰值效率。NBM (NBM2317S54D1464T0R) 採用 23 x 17 x 7 毫米表面黏著封裝,...

總結:在 48V 直接至 CPU 的前沿,Vicor 公司不僅將介紹如何構建和實施 48V 系統,而且還將介紹通過 48V 架構運行數據中心的低成本優勢。在 2016 年的活動中,Google 宣佈 了一項計劃,推動將 48V 服務器及配電基礎架構作爲數據中心標準應用的發展。該演示不僅將說明從那以後所取得的發展,而且還將重點介紹使用 48V 背後的商業價值。 項目說明:“支持人工智能的電源系統” MHZ 驅動的電源組件,構成新一代高效率的小型電源 AI XPU(CPU 和 GPU)的電源 最新...

2018 年 3 月 27 日,加利福尼亞州聖荷西訊 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣佈推出一款 12 至 48V 非隔離式升壓轉換器,在仍然使用傳統 12V 配電的資料中心支援 48V 高效能 GPU的運用。 2317 NBM 能夠以超過 98% 的峰值效率將 12V 電壓轉換為 48V。該產品採用 23 x 17 x 7.4 毫米表面黏著(SMD) SM-ChiP 封裝,支援 750W 的穩定連續功率以及 1kW 的峰值功率。NBM (NBM2317S1...
2018 年 3 月 6 日,馬薩諸塞州安多弗訊 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣佈推出最新合封電源 Power On Package(PoP) 晶片組,包括用於高效能 GPU、CPU 或 ASIC(XPU)處理器的模組化電流倍增器 (MCM)。PoP MCM 可倍增電流 、自48V 電源分壓至所需較低壓降,而且還可置於非常靠近 XPU 的 位置,藉以發揮更高的 XPU 效能。高效彈性的板上配線效率和系統電源密度提升超越傳統12V 輸入多相位電源穩壓器在高效...

Vicor推出相容於 VITA 62 的全新電源系統產品系列專為 3U 開放式 VPX 系統精心設計,可在堅固的傳導散熱機殼中實現高效率和高功率密度。初始產品支援額定 28V 或 270V DC 輸入電壓,輸出可提供 3.3V 至 12V 的預設電壓高達 600W 的功率。需要不同輸出電壓或功率等级的客戶可客製化電源來滿足其規格要求。 該系列產品已經過全面測試,將符合 MIL-461F 和 MIL-704F 標準。此外,28V 輸入版本也符合 MIL-1275D 標準。查看產品說明書 ,瞭解...

Vicor 針對最新鐵路運輸及基礎設施應用發佈新一代 DCM,其所採用的一系列寬輸入範圍(43 - 154V 輸入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支援高達 240W 的功率以及高達 93% 的效率。 現代鐵路基礎設施需要各種 DC-DC 轉換器,為貨運及客運市場提供各種不同的全新服務。客運軌道交通系統需要能夠支援如同家庭資訊娛樂等級的行動辦公通訊功能,而貨運鐵路系統則需要監控及控制功能,才能確保車上所有貨品的運輸安全性和及時性。,客運和貨運車輛都必需要提供可靠的安全及安保系統所需的...

Cool-Power ZVS 降壓穩壓器 PI3325-00-LGIZ 是目前針對 24V/28V 應用的最大電流輸出 ZVS 降壓穩壓器,可在高達 20A 的電流下提供穩壓 5V 輸出。PI3325-00-LGIZ 採用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封裝,可滿足越來越多應用對高功率密度的不斷需求。此外,它還可為 48V 輸入版 ZVS 降壓穩壓器 PI3525-00-LGIZ 提供腳對腳相容替換,幫助設計快速從 24VIN 移轉至 48VIN。 PI3325-00-LG...

2018 年 1 月 9 日,美國麻薩諸塞州安多弗外電報道 — Vicor 公司(納斯達克股票交易代碼:VICR)日前宣佈 Vicor 針對高效能、大電流 CPU/GPU/ASIC(「XPU」)處理器的合封電源模組化電流倍增器 (MCM) 榮獲《電子產品》年度產品獎。 Vicor 產品是僅 12 款各類入選產品之一。獲勝產品是以創新設計、技術或應用的重大進步以及極具優勢的性價比為標準選出來的。Vicor 合封電源方案通過釋放 XPU 插座引腳,消除從主機板到 XPU 的連接損耗,增大電流供給以...

2017 年 11 月 16 日,科羅拉多丹佛外電報道 — ExaScaler/PEZY 超級電腦公司 (ExaScaler and PEZY Computing) 在2017 超算大会(SC17)上推出其 Gyoukou 超級電腦,Green500 與 Top500 之排行證實了其兼具高效率與高運算能力的獨特優勢。Gyoukou 超級電腦安裝在日本橫濱研究院。(影片:PEZY 液浸式散熱 ) PEZY 超級電腦採用48V 分比式電源,這是一款高效率、高密度的配電架構。PEZY 的 CPU 與...

Vicor 推出一系列 ±1% 直流穩壓轉換模組,進一步擴充其採用 ChiP 封裝的隔離型穩壓 DC-DC 轉換器模組 (DCM) 系列。最新系列產品具有無與倫比高達 1,032 W/in3的功率密度,可為工程師提供直接驅動需要嚴格穩壓輸入之負載的選項。Vicor 當前採用 ChiP 封裝的 DCM 系列提供達 ±3% 的穩壓,可輕易並聯輸出提供更大的功率。 DCM ChiP 可接受極寬範圍的非穩壓輸入運作,產生隔離 的 直流穩壓輸出, DCM 轉換器更可利用高頻率零電壓切換 (ZVS) 拓撲...
日語版 Vicor 網站 www.vicorpower.com 現已發佈。新站點的 URL 是 www.vicorpower.com/ja-jp 。 本站點是 Vicor 公司網站 www.vicorpower.com 的本地化版本,旨在與 Vicor 公司的任何新聞和更新實現快速同步。 以前的日語網站 www.vicorpower.jp 現已整合並重新定位在了新網站 www.vicorpower.com/ja-jp 中。 關於 Vicor 公司 Vicor 公司總部位於馬薩諸塞州安...

Vicor 母線轉換器模組 (BCM) 陣營新增一款固定比率高電壓母線轉換器。新款 700V K=1/16 BCM 提供 高達1.75 kW 功率以及 97% 的尖峰效率,功率密度高達 700W/in³。本裝置採用高熱效 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封裝,具備可直接安裝於機殼或安裝於電路板的封裝選項, 並具有4.3 kV的電流突波隔離功能。這款堅固的 VIA 封裝還集成 PMBus™ 通訊介面、EMI 濾波及電壓暫態(transient)保護功能。這些高度...

Vicor 已透過發佈 PI3523-00-LGIZ (PI3523) 擴增了 Cool-Power 48V ZVS 20A 降壓穩壓器產品系列。PI352x 系列提供 20A 解決方案,不僅可為之前發佈的 10A 48VINPI354x 系列提供有力的補充,而且還可為從 48V 直接到負載點 (PoL) 供電的應用實現大小可調的電源選項。PI3523 是一款輸入輸出電壓分別為 48V 及 3.3V 的降壓穩壓器,能夠提供高達 22A 的電流。該穩壓器系列可實現從 48VIN 直至 20A 負...
2017 年 10 月 16 日,中國北京訊 — 日前,Vicor 公司(納斯達克股票交易代碼:VICR)宣佈爲高性能大電流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)處理器推出 合封電源 模組化電流倍增器。Vicor 合封電源解決方案不僅可減少 XPU 插座的引腳數,還可減少從主板向 XPU 供電所涉及的損耗,從而可爲實現最大的 XPU 性能增大電流供給。 爲了應對人工智能、機器學習、大數據挖掘等高性能應用日益增長的需求,XPU 工作電流已上升至數百安培。毗鄰 XPU 佈置的、大電流供電單位中的...

對於工程師而言,最大的電源設計挑戰就是設計程序開始之後規範的改變。根據 Vicor 公司所進行的研究,世界各地 87% 的電源系統設計人員視規範改變為設計電源系統最常見的阻礙。 Vicor 產品行銷部副總裁 Rob Russell 表示「在創建電源系統設計時,工程師如果預感到會有規範變化,需要考慮更具彈性的全新方法。電源元件設計方法論有助於工程師輕鬆在其電源設計中換出不同的組件,排程風險達到最小。」 本研究亦凸顯了滿足專案時間表要求會遇到的挑戰。由於有上市時間壓力,80% 的電源工程師正努力達...

總結:PI3526-00-LGIZ 是 Cool-Power ZVS 降壓穩壓器產品系列的新增產品,支持 48V(30 – 60VIN) 輸入。PI352x 是現有 PI354x 產品系列中提供更大電流的產品,可爲 48V 直接至負載點 (PoL) 應用實現可擴展的電源選項。PI3526-00-LGIZ 是一款 12V 輸出穩壓器,採用 10x14 毫米 LGA SiP 封裝,可提供高達 18A 的電流。 PI352x 產品系列提供與 Vicor 現有 48V Cool-Power ZVS 降...

摘要:最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款採用 ChiP 封裝之高密度、高效率、固定比率 DC-DC 轉換器模組,可通過 384 VDC 標準運作輸入實現隔離型安全超低電壓 (SELV) 24V 二級測輸出。全新 BCM 6123 ChiP 採用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔外觀包裝。 最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出將進一步豐富 Vicor 的高電壓母線轉換器系列,含納在下表中重點顯示之 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32...

DCM VIA 系列為加固型模組化 DC-DC 轉換器,採用高熱效、小型(9.3 毫米)VIA 封裝,具備寬輸入電壓範圍規範以及隔離型穩壓高效率輸出。這個全新的 DC-DC 轉換器系列具備增強的功能與效能,包括 EMI 濾波、暫態保護、湧入電流限制以及二次參考控制介面,可用於修正、啟用以及遠端感測。 兩個最新的 MIL-COTS(M 級)版本現已開始供貨,提供 270V(160V 至 420V 輸入電壓範圍)DCM 3714 VIA 系列和輸出功率高達 500 瓦特的 24V 與 28V 標稱...
總結:瞭解如何在一些最具挑戰性的情況下,滿足軍用標準極其嚴格的合規性要求。 日期:2017 年 5 月 4 日 主持人:Vicor 公司系統應用工程師 Vamshi Domudala 將介紹: DC-DC 系統助力符合 MIL 標準 典型應用與測試結果 降低濾波器和佈局的噪聲 使用針對國防應用優化的電源組件 參會對象 如果您是負責爲國防應用開發電源系統的工程師,請千萬不要錯過本場網絡研討會。想要了解苛刻要求以及靈活電源組件如何幫助縮短設計時間的技術管理人員也可以參加。 點播觀看其它 Vic...
總結:瞭解如何使用現代電源組件爲電池應用開發更好的電源系統。 日期:2017 年 4 月 4 日 主持人:產品管理與市場營銷高級經理 Travis Williams 將介紹: 爲什麼寬輸入輸出電壓範圍很重要 如何設計可擴展電源系統,滿足當前及未來需求 使用高靈活組件降低成本 最大限度提高電池系統的功率密度和效率 參會對象 任何負責開發使用電池提供十瓦以上電源的系統的工程師均可參加本次網絡研討會。想要了解電源系統設計的新方法,如何能夠增強電池系統功能的技術管理人員也會對本次網絡研討會感興趣。 ...
2017 年 3 月 8 日,加州聖塔克拉外電報導 – 高品質運算及儲存產品的雲端基礎架構及資料中心機架解決方案領先供應商緯穎科技服務股份有限公司 (Wiwynn® Corporation) 今日在 OCP 峰會上預先展示了其 48V 伺服器平台 M1,該產品的展示將在 B3 展位進行。這款伺服器平台的設計,不僅將因應伺服器裡使用 48V 日益高漲的需求、降低總體擁有成本 (TCO),而且還將滿足新興 CPU 日益增加的電力需求。緯穎科技將透過推出其利用 48V 電力技術的首款開放式運算專案(...
摘要:Vicor 公司具有 48V 直接至 CPU 技術的領先優勢,不僅將呈現 48V 系統的架構及實施方式,而且還將展示通過 48V 電源運行數據中心的低成本優勢。在上壹屆峰會上, Google 發佈了 其促進 48V 服務器及配電基礎架構成為數據中心標準的計劃。 項目介紹:高性能計算 (HPC) 應用過去 10 年間壹直使用 48V 機架配電基礎架構,這可降低配電損耗。提高了性能需求,隨之需要更高的 CPU 及 GPU 電源才能滿足這些性能需求,因此主流數據中心服務器正在突破用電閾值,12...
2017 年 3 月 2 日,美國麻薩諸塞州安多弗外電報導 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)今日宣佈其不斷增加的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降壓穩壓器再添新成員。這款全新 PI3740 Cool-Power 穩壓器 具有 8 至 60 VDC 的運作電壓範圍以及 10 至 50 VDC 旳穩壓輸出電壓,能夠以高達 96% 的效率提供高達 140 瓦特的功率及高達 8 安培的輸出電流。PI3740 不僅整併了 Vicor 專屬的高頻率零電壓切...

摘要: 這款 PI3525-00-LGIZ 是 48V (30-60Vin) 輸入 Cool-Power ZVS 降壓穩壓器組合的最新成員。PI352x 是現有 PI354x 產品組合裡電流較高的解決方案,能為 48V 直接負載點 (PoL) 應用實現大小可調的電源選項。PI3525-00-LGIZ 是一款 5V 輸出穩壓器,供應的電流高達 20A,而採用的封裝則是 10x14 毫米 LGA SiP 封裝。 PI352x 組合具備 Vicor 現有 48V Cool-Power ZVS 降壓穩...

摘要:採用 ChiP 封裝的 DCM 是一款隔離式穩壓 DC-DC 轉換器,可藉由寬範圍的未穩壓輸入生成隔離式 DC 輸出。這款 DCM 轉換器採用高頻零電壓切換 (ZVS) 布局技術,可在整個輸入線路範圍內始終提供高效率。模組化 DCM 轉換器和下游 DC-DC 產品可提供高效配電,從而可在各種未穩壓電源與負載點之間提供優越的功率系統效能和連線能力。 當前推出的產品: 標稱輸入電壓 ChiP 封裝 輸入電壓範圍 輸出電壓 3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 4...

摘要: 採用 VIA 封裝的 DCM 屬於加固型模組化 DC-DC 轉換器,可藉由寬範圍的未穩壓輸入生成穩壓的隔離式高效率輸出,功率密度遠遠高於同類競爭產品。新款 DCM 可為電源系統工程師提供具有更高 EMI 濾波、暫態保護、湧入電流限制以及二級參考控制介面功能性的更好磚型解決方案,可充分滿足微調、啟用以及遠端感測應用的需求。提供的組態有板載安裝和底盤安裝。 當前推出的產品: 標稱輸 入電壓 VIA 封裝 輸入電壓 范围 輸出電壓 5V 12V 15V 24V 28V 48V 300V 37...
2016 年 12 月 15 日, – 美國麻薩諸塞州安多弗外電報導 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)今日宣佈 Vicor 榮登 2016 年 UBM Americas ACE 獎電源類產品榜首,本獎項旨在表彰為世界電子變革貢獻技術及產品的公司與個人。 獲獎名單已在於聖荷西會議中心舉行的矽谷嵌入式系統會議期間,於 12 月 7 日週三在頒獎儀式上宣佈。 Vicor 電源組件產品行銷部副總裁 Robert Gendron 表示:「Vicor 的 48V 直接到載點產品...

摘要:採用 VIA 封裝的 DCM 屬於堅固型模組化 DC-DC 轉換器,可從寬範圍的未穩壓輸入來產生隔離、穩壓的高效輸出,功率密度遠遠高於同類競爭產品。新款 DCM 包含了 EMI 濾波、暫態保護、湧入電流限制以及二次側參考控制介面來做微調、啟用以及遠端感測,可為電源系統工程師提供具有更高功能整合性的更好磚型解決方案。提供的組態有板載安裝及機殼安裝兩種。 今日發佈: 額定 輸入電壓 VIA 封裝 輸入 電壓範圍 輸出電壓 5V 12V 15V 24V 28V 48V 300V 3714 20...
摘要: 學習如何使用電源組件設計方法論為您的電源系統縮短設計時間,降低風險,簡化設計。 觀看 設計高效能AC-DC電源系統的流程 應用工程部處長 Paul Yeaman 談到: 電源系統設計的傳統方法 將配電按照統一系統處理的效益 電源組件設計方法論的使用 有助於縮短設計週期時間的線上工具 觀眾 本網路研討會適合所有涉足電源系統設計的工程師,將充分滿足從電源(前端)到負載點的整個電源鏈的設計需求。電源組件設計方法論不僅可為有經驗的電源系統設計人員帶來巨大優勢,而且還可為電源系統設計僅僅只是其一...

摘要: 採用 ChiP 封裝的 DCM 是一款隔離式穩壓 DC-DC 轉換器,可從寬廣的未穩壓輸入產生隔離的 DC 輸出。這款 DCM 轉換器利用其高頻零電壓切換 (ZVS) 拓撲技術,在整個寬廣輸入電壓始終如一地提供高效率。模組化 DCM 轉換器和下游 DC-DC 產品支援高效配電,從而可在各種未穩壓電源與負載點之間,提供優異的功率系統效能和連接。 今日發佈: 標準輸入 電壓 ChiP 封裝 輸入電壓 範圍 輸出電壓 3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 4...
總結: EMI 問題通常出現在設計後期,是造成後期成本超支和項目延誤的罪魁禍首。瞭解如何避開 EMI 問題陷阱,一次性通過認證。 日期:2016 年 12 月 6 日 報名參加“讓 EMI 問題成爲過去的簡單構想” EMI 問題很難解決,而且通常在開發後期才能發現,解決這些問題既耗資,又耗時。本次網絡研討會將通過一系列基本步驟,幫助工程師確保其系統第一次性通過 EMI 認證。這些措施不僅可確保有效解決 EMI 的根源問題,而且還有助於將輻射或傳導輻射降至最低。 精彩內容: 電源系統出現 E...
2016 年 11 月 15 日,猶他州鹽湖城訊— 日前,ExaScaler/PEZY 計算公司 (ExaScaler and PEZY Computing) 在 2016 超算大會 (SC16) 上宣佈推出第一台性能密度爲 1.5 PetaFLOPS/m3 (Rpeak) 的超級計算機 ZettaScaler-1.8。ZettaScaler-1.8 是定於 2017 年發佈的 ZettaScaler-2.0(性能密度是 ZettaScaler-1.8 的 3 倍)的高級原型。ZettaSca...
摘要: 瞭解如何進行熱計算,以及線上仿真工具如何用於簡化不同組件與冷卻選項之評估過程。 日期: 2016 年 11 月 3 日 請登錄「如何利用仿真工具建立更冷卻的電源系統」 現代電子系統需要的電力日益增加,電源組件密度也跟著增加,熱排除因而成為電源開發人員所面臨的最大挑戰之一。 散熱設計可能非常複雜而且耗時,工程師必須檢閱數據表及應用註解,才能確保系統冷卻效果達到最佳狀況。有時是藉由測試真實系統進行估計然後驗證來縮短設計時間,但對於密度的需求意味著,在客戶特定應用中計算電源系統組件的精確狀況...

2016 年 9 月 20 日,美國麻薩諸塞州安多弗外電報導 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)今日宣佈為其 Cool-Power® ZVS 穩壓器組合新增兩款全新的升降壓穩壓器。這些新款 Cool-Power 穩壓器整合 Vicor 專屬的高頻零電壓切換 (ZVS) 技術,具備一流的轉換效率、功率密度及效能,能夠在超過 97% 的效率下提供高達 150 瓦特的功率。PI3741-0x 穩壓器按照完整的解決方案進行工程設計和優化,是汽車、工業、測試、自動化、照明、電池...
摘要: 了解功率平均技術如何為脈衝負載的電源系統顯著縮減成本與尺寸。 日期:2016 年 9 月 27 日 登錄參加「最大負載:脈衝功率的誤區」 指定符合脈衝負載尖峰要求的電源系統不僅代價高昂,而且會導致不必要的、又大又重的電源供應器。出席本次網路研討會,您將瞭解 Vicor 電源組件如何幫助開發人員利用電源平均技術為脈衝負載的電源系統顯著縮減成本與尺寸。 Vicor的首席應用工程師Dave Berry談到: 為什麼常規電源供應器必須調整尺寸才能符合尖峰功率要求; 什麼是功率平均技術以及這...
Summary: Vicor power system design experts share the benefits of the Power Component Design Methodology (PCDM) using a powerful and easy-to-use new web tool, the Power System Designer. Users are challenged to build a full power system design from th...
摘要: 了解如何設計功率鏈,使用雙向能流採集能量並達到前所未有的系統效率等級。 觀看: 使用 DC 電源變壓器實現雙向能流之網路研討會 Vicor 首席系統應用工程師 Harry Vig 談到: 如何針對雙向 DC-DC 電力流程進行設計 使用電池的動態方法 從 DC 微電網到電信設備的應用 使用更大電壓更高效地為遠端負載供電 誰應該觀看? 本網路研討會的目標觀眾為各級工程師,從資淺人員到工程處長都包括在內。雙向轉換器是零組件的新類別,功率系統設計領域的所有人都應該知道,這類轉換器如何能夠幫助...

美國麻薩諸塞州安多弗外電報導–2016年6月7日– Vicor 今日發佈四款 DC-DC 轉換器,這四款轉換器屬於 DCM™ 系列產品中的隔離式穩壓 DC-DC 轉換器,都是可底盤安裝的版本,堅固耐用。兩款標稱電壓為 270V 的新產品和兩款標稱電壓為 28V 的新產品的加入,進一步壯大了這一產品陣營。(請參閱表 1) 應用: DCM 常用於工業及製程控制市場、分佈式電源、ATE、通訊、國防/航太、半導體製造設備 (SME) 以及運輸。 有何獨到之處? DCM 系列相較於競爭者,能夠以更小的體...
2016 年 5 月 10 日,美國麻薩諸塞州安多弗外電報導 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)日前宣佈推出其最新 線上”電源系統設計工具” ,為系統設計人員架構及最佳化使用 Vicor 電源組件設計方法及高效能電源組件之端對端電源系統帶來前所未有的彈性。 滿足複雜的電源需求 複雜又緊密的電子產品及系統已催生對更小、更有效率、更低成本的電源系統的需求。在力圖推出「最佳」電源系統解決方案的過程中,電源設計人員不得不去分析令人困惑的拓樸型態、架構及產品。每一種替選設計方法...
美國麻薩諸塞州安多弗外電報導 – 2016 年 4 月 7 日 –Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)日前宣佈進一步擴展其 48V 直接負載點 (PoL) 電源模組系列。最新模組針對在高達數百安培負載電流下需要不足 1.25 伏運作電壓的系統負載(CPU、GPU、ASIC 與 DDR 記憶體)進行了優化,與替選解決方案相比,可實現具有更高密度及更高轉換效率的電源系統。這些新模組在堅固的纖薄 13 毫米 x 23 毫米 ChiP 中利用 Vicor 的正弦振幅轉換器 (SAC...
2016 年 3 月 21 日美國麻薩諸塞州安多弗外電報導 - Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)日前宣佈推出其最新 AC 至負載點開發套件(ACPoLDKit)。這款開發套件使電源系統設計人員能夠立即開始操作並且評估特徵在於電源組件為業界最薄、最高效能、最高密度的完整電源系統解決方案,不會遇到與其本身原型設計電路板、系統互連、能量儲存及熱管理組件設計及取得相關聯的麻煩事與時間問題。ACPoLDKit 是由 AC 前端 (ACFE) 底盤及負載點 (PoL) 底盤所組成:...
Andover, MA – 2016年3月10日 – Vicor 公司(NASDAQ: VICR)今天宣佈推出其最新一代 48V 直接至 PoL(負載點)電源元件。這些模組允許從 48V 配電母線同時為低電壓大電流的 CPU、GPU、ASIC 和 DDR 記憶體供電,能夠實現前所未有的功率密度、轉換效率及低系統配電損耗。由於在功率轉換引擎、控制系統和模組化電源技術方面的進展,在 2016 OCP 高峰會上谷歌宣佈了其推廣 48V 伺服器和配電基礎設施的計畫,Vicor 的最新 48V 模組被作...

Andover, MA – 2016年1月5日 – Vicor® 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)今日宣佈為其採用穩健 VIA 封裝的最新系列高密度 PFM® AC-DC 前端模組新增一款產品,其可在轉換器安裝方面提供優越的冷卻效能與通用性。這些新款模組具有寬鬆的通用 AC 輸入範圍(85 至 264 VAC)、功率因子校正以及完全隔離的 24 V 或 48 VDC 輸出,能在高達 93% 的效率下提供 400 W 的隔離、穩壓型 DC 輸出電源,不僅可提供前所未有的 127 W/...

Vicor 將於 2022 年 4 月 5 日至 7 日在底特律舉行的全球汽車工程盛會國際汽車設計工程展(WCX™)上首次發布三種新的 xEV 電氣化方案。經過驗證的 Vicor 解決方案采用了高密度的電源模組和電源架構,可將功耗降低高達 50% 。 針對三大電氣化主題,Vicor 的演講提供了創新的解決方案,可以節省封裝空間和重量,並提供電源設計的便利性與靈活性。 Vicor 將在三個 WCX 會場發表演講 用正弦振幅轉換模組代替 12V 電源,創造 12V 汽車高壓電池 主講人:Patri...
2012 年 1 月 17 日,美國明尼蘇達州小偷河瀑布市訊 — 日前,設計工程師公認擁有業界最大電子元件選擇範圍而且發貨及時的電子元件分銷商 Digi-Key 公司與 Vicor 公司宣佈兩家公司已簽署全球分銷協議。 Vicor 公司 提供高效、高密度配電架構的綜合產品組合,其不僅可幫助客戶高效轉換和管理從牆上插頭到負載點的電源,而且還可滿足廣泛的電源系統需求,包括性能極爲重要的應用等。 Digi-Key 全球互聯、無源及機電產品副總裁 Jeff Shafer 表示:“Vicor 以其創新、...