Vicor 將出席在斯圖加特和帕洛阿爾托舉行的電池熱管理創新峰會。
Vicor 將出席在斯圖加特和帕洛阿爾托舉行的電池熱管理創新峰會
高密度電源模組最大限度减小尺寸和重量,優化電動汽車高壓轉換

Vicor 汽車市場行銷總監 Greg Green 將於 4 月 24 日在斯圖加特以及 5 月 24 日在加州帕洛阿爾托舉行的 2024 電池熱管理創新峰會上,就使用電源模組提高熱效能、縮減系統尺寸和重量的優勢發表演講。

Vicor 汽車市場行銷總監 Greg Green 將於 4 月 24 日在斯圖加特以及 5 月 24 日在加州帕洛阿爾托舉行的 2024 電池熱管理創新峰會上,就使用電源模組提高熱效能、縮減系統尺寸和重量的優勢發表演講。
高效能電源模組公司 Vicor 將分享電源系統設計的最新創新,可實現高效率、高壓轉換,以及降低電池及電源轉換系統複雜性和質量的最新途徑。高功率密度模組可提供前所未有的高靈活性和高可擴充性,為大量電氣化挑戰實現創造性的解決方案。
汽車市場行銷總監 Greg Green 將在兩場 2024 電池熱管理創新峰會上發表題為“使用高功率密度模組化電源轉換器件提高轉換器功率密度和靈活性”的演講,一場將於 4 月 24日在德國斯圖加特舉行,另一場將於 5 月 24 日在加利福尼亞州帕洛阿爾托舉行。
Green 的演講將解决純電動汽車重量過大的問題,不僅限制了行駛里程,而且加劇了充電問題。為電池和供電系統的熱管理系統減輕重量,可减少質量並扭轉其負面影響。使用密度最高的電源模組進行 DC-DC 轉換,可縮小 DC-DC 轉換器尺寸並將其綜合到電池外殼中,從而可減輕重量,縮小封裝。此外,該技術還支持 48V 區域架構的實施,可降低電池散熱系統的熱負荷,並在車輛層面上節省了其它成本和重量。
進一步瞭解高密度電源模組、其獨特的架構以及汽車電氣化應用。
關於 Vicor
Vicor 是高效能電源模組的領導者,始終致力於通過易於部署的模組化電源系統解決方案幫助客戶為供電網路實現創新,以提供從電源到負載點的最高密度和效率。 我們始終站在配電架構、轉換拓撲及封裝技術的最前沿,不斷提高 Vicor 電源模組的密度、效率和供電效能。公司主要為企業及高效能運算、工業設備與自動化、機器人、無人機、電動汽車與運輸、衛星以及航空航太與國防等領域的客戶提供服務。
Vicor 在為苛刻市場設計、開發並製造電源模組方面擁有超過 40 年的豐富經驗,我們榮獲專利的高頻率 DC-DC 電源轉換技術是汽車市場的理想選擇。www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的注冊商標。
關於 2024 斯圖加特電池熱管理創新峰會
BTM EUROPE 是面向新一代汽車設計的領先技術大會,專注於電池熱工程的未來。
BTM Innovation USA 是北美電池熱管理工程師、技術人員及專家最重要的盛會,旨在共同應對圍繞先進電池熱管理系統、資料、技術和解決方案的主要挑戰和行業創新,以提高效率、電池續航健康狀況並優化解決方案,滿足日益苛刻、不斷提高的電池要求。
來自北美、歐洲以及世界各地的技術專家將提供 360° 視角,探討電池熱管理、電池管理和系統集成的挑戰,分析創新、挑戰和解決方案並在展覽現場進行現場演示。