為浪潮集能實現重大工程突破
為浪潮集能實現重大工程突破
C-Power 自主無人海上電力系統透過高效能源傳輸及遠端高頻寬通訊技術,開啟新的海上應用
![](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-case-study-C-Power-prototype-small.jpg?t=767)
C-Power 是高效利用海浪能源,實現各種新型海上應用的先鋒,這些應用包括油氣勘探與生產、海上碳封存、海洋研究、水產養殖與國土防禦等。
![](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-case-study-C-Power-prototype-small.jpg?t=767)
C-Power 是高效利用海浪能源,實現各種新型海上應用的先鋒,這些應用包括油氣勘探與生產、海上碳封存、海洋研究、水產養殖與國土防禦等。
開發利用浪潮能是一個快速發展的領域,海洋工程師正在改進技術,以提供可靠、經濟高效的海上能源開發與儲存 ,並實現全新的海上資料與通訊服務。
哥倫比亞電力技術公司 (C-Power) 位於俄勒岡州科瓦利斯市,是波浪能源系統的全球領先企業,透過為海上設備提供可靠、經濟高效的發電與儲存解決方案以及資料及通訊服務,幫助擴展海洋經濟。C-Power 自主海上無人電力系統 (AOPS) 可攫取機械動能並將其轉化為可用的電力,用於廣泛的海洋應用,如海洋油氣探勘與生產、海洋碳封存、海洋研究、水產養殖與國土防禦等。
採集千瓦級海洋能源
C-Power 成立於 2005 年,隨著其在新興海洋能源採集領域的專業技術的不斷發展,其核心業務已獲得長足發展(圖1)。當其他公司追求大型兆瓦級系統時,C-Power 公司專注於為海上資料通訊網路提供遠端千瓦級電力,最初是透過參與DARPA 的一個名為「波浪能源浮標系統」(WEBS) 的專案實現的。C-Power 透過 WEBS 專案,發現了一個早期商機,即為水下機器人、海洋水下操作設備以及用於收集環境資料的公海感測器進行就地發電。在此之前,這些應用需要使用昂貴、笨重的非充電機載電池供電,或從船舶或柴油發電機透過水下電線供電。隨著 AOPS 的發展,C-Power 提供了一種自主、環保、同時可用作通訊管道的海上電源,開啟了一扇無法想像的全新應用之門。名為 SeaRAY 的最新 AOPS 平台是 C-Power 近期工作重點的關鍵,所帶來的電源系統能夠利用波浪發電 10W 到 1MW。為了能在較低功率級別頻譜實現目標,C-Power 使用 Vicor 公司的電源轉換技術,設計了具有高功率重量比的 SeaRAY AOPS。小型化的設計增強了機動性和商業可行性,使 SeaRAY 更容易交付和安裝,從而可節省數萬美元的日常營運成本。
C-Power 公司高級研發電氣工程師 Joe Prudell 表示:「我們真的需要寬範圍的 DC-DC 電源轉換器,這種電源在我們將脈衝波浪能轉換為半穩定 DC 電源時,可以對其進行控制和穩壓。這項工作極具挑戰性。使用 Vicor 電源模組能在不同功率下執行這項工作,這的確是一大優勢。」
SeaRAY 的設計可讓資訊從海洋直接發送到雲端,實現遠端、自主數據通訊。使用蜂巢式無線網路和衛星通訊在雲端與 SeaRAY AOPS 之間即時傳輸資料,可以更頻繁地採集並提供更多、更豐富的資料。
此外,SeaRAY 設計還可實現自主遠端資料通訊,將海洋發生的事件即時傳輸至雲端。以前,海洋資料取得系統在資料取得的廣度和頻率上都有限制。使用蜂巢式網路和衛星通訊在雲端與 SeaRAY 之間即時傳輸資料,可以更頻繁地採集並提供更多、更豐富的資料(圖2)。
從不斷變化的電能來源中採集能量
C-Power 的主要電源設計挑戰是協調整合複雜的波浪能源與 SeaRAY 嚴苛的電源轉換需求。這包括超寬的 30:1 輸入範圍,它反映了波浪不可預測的特性。Vicor 電源系統設計團隊提供了一個能夠高效轉換電源並為儲能設備充電的系統。此外,該單元還可接受來自 C-Power 系統的外部控制信號,以即時匹配精確的電源轉換需求。
C-Power 執行長 Reenst Lesemann 指出:「能夠將非常棘手的電源配置轉化為經濟高效的實用解決方案,然後對電源進行調整並將其轉化為可用於多種行動及靜態負載的可用能源,的確是一種領先技術。這是其他公司無法做到的。」
SeaRAY 的可擴展電源設計使用 Vicor BCM® 固定比率轉換器和PRM™ 穩壓器模組,及複雜的多級分立式轉換器,可高效轉換洶湧、不可預測的波浪動能並提供可受控制的平穩電源。這幫助 C-Power 將 SeaRAY 設計的轉換效率從 50% 左右提高到了 85% 至 94% 之間。
SeaRAY使用 Vicor BCM® 固定比率轉換器和PRM™ 穩壓器模組,支援及複雜的多級分立式轉換器,可高效轉換洶湧、不可預測的波浪動能並提供可受控制的平穩電源。這幫助 C-Power 將 SeaRAY 設計的轉換效率從 50% 左右提高到超過 90%.
Vicor 穩定寬輸入 DC-DC 轉換器的使用為 C-Power 提供了亟需的控制,因為 SeaRAY 不僅可將脈衝波浪電源轉換為各準位的 穩定DC 電源,同時還可在不同的功率下產生恆定電流。此外,Vicor 模組中使用的電源轉換拓撲還有助於最大限度降低 SeaRAY 上的電磁干擾和雜訊,以免影響感測器測量準確度。Lesemann 表示:「有很多公司都在嘗試攫獲並轉換波浪動能,但能在緊湊的小型封裝中實現並在運行和物流傳送的角度上滿足客戶需求又是另一回事。這就是我們在 Vicor 的幫助下,能夠比其它公司做得更好的地方。」
了解 C-Power 遠程海上應用 的更多詳情
關於 Vicor
Vicor 公司是高效能電源模組的領先企業,始終致力於為客戶解決最棘手的電源難題,幫助他們針對系統效能進行創新並實現最大化。我們簡單易用的電源模組提供極高的密度和效率,可實現從電源到負載點的先進供電網路。Vicor 總部位於美國馬薩諸塞州安多佛,主要為全球客戶提供無與倫比的電源轉換與供電技術。www.vicorpower.com
Vicor 和 BCM® 是 Vicor 公司的註冊商標。PRM™ 是 Vicor 公司的商標。
關於 C-Power
哥倫比亞電力技術公司 (C-Power) 提供海洋經濟所需的各類產品,將海洋從電力沙漠變為一個電力及資料都很豐富的環境。作為波浪能系統的全球領導者,C-Power 正在開發可靠、永續、經濟高效的發電及儲電解決方案,這些解決方案易於運輸,可部署在世界任何地方,能充分滿足廣泛的應用需求,為海洋能源、國防與安全、水產養殖、科學研究以及通訊等重要產業帶來優勢。C-Power 總部位於維吉尼亞州夏洛茨維爾,產品開發部位於俄勒岡州科瓦利斯市,整個團隊擁有超過 150 年的成功管理、營運及工程設計經驗。瞭解更多詳細資訊:cpower.co.