HIRO 推動邊緣運算創新,探索智慧城市前景。
HIRO 推動邊緣運算創新,探索智慧城市前景
Vicor《電源驅動創新》Podcast 介紹邊緣運算及當今創新應用

HIRO 提供緊湊、可擴充的邊緣運算,為新型智慧城市設計、教育改革和醫療發展提供有力支援。

HIRO 提供緊湊、可擴充的邊緣運算,為新型智慧城市設計、教育改革和醫療發展提供有力支援。
2024 年 1 月 30 日,馬薩諸塞州安多佛訊 – Vicor 公司與邊緣運算領導者 HIRO合作,繼續推出《電源驅動創新》Podcast系列節目。這次討論主要介紹邊緣運算 (EC) 系統如何將雲端運算用於更需要它的地方,服務于醫院和智慧城市等關鍵任務應用的需求。在最新一期節目中,HIRO 首席技術長 Fred Buining 與 Vicor 企業市場行銷副總裁 David Krakauer 共同探討,針對這一快速發展的技術分享了深度見解。
在最新一期節目中, 我們將瞭解 HIRO 如何提供緊湊、可擴充的邊緣運算,為新型智慧城市設計、教育改革和醫療發展提供有力支援。HIRO 是一家荷蘭創新科技公司,開發高效能邊緣微型資料中心 (EMDC),可提供可靠的軟硬體基礎架構以及本土服務,支援大數據及人工智慧處理。
EMDC 可將任意類型、任意數量的 CPU、GPU、FPGA 和 NVMe (非揮發性高速記憶體 ) 整合到鞋盒大小的小型化化平台中,這種平台功耗從 1.5kW 到 500kW 不等。這些平台採用全固態和模組化設計,需要的維護極少且無需特殊的散熱系統。
Buining 介紹了使用 EMDC 的優勢,以及 HIRO 目前正在提供支援的各種專案和應用。「我們的 EMDC 非常高效,為我們支援的智慧工廠降低了近 57% 的能源損耗。」同时,Buining 分享了他对推動邊緣運算發展驅動力的理解,並介绍了最新的相關應用。
《Vicor 電源驅動創新》Podcast 可透過所有主要播客服務提供者下載,其中包括 Spotify、Apple Podcast 以及Google Podcast 等。聽眾可瞭解目前最嚴峻的電源挑戰、全新的電氣化構想、創造性的電源架構以及電源設計實際挑戰。
關於 Vicor
Vicor 是高效能電源模組的領導者,始終致力於透過易於部署的模組化電源系統解決方案幫助客戶為供電網路實現創新,以提供從電源到負載點的最高密度和效率。我們始終站在配電架構、轉換拓撲及封裝技術的最前沿,不斷提高 Vicor 電源模組的密度、效率和供電效能。公司主要為企業及高效能運算、工業設備與自動化、機器人、無人機、電動汽車與運輸、衛星以及航太與國防等領域的客戶提供服務。www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的註冊商標。
關於 HIRO 微型資料中心
荷蘭創業科技公司 HIRO 主要開發創新高效能的可靠邊緣基礎架構(軟硬體),可將智慧邊緣作為一種服務交付。他們的邊緣微型資料中心 (EMDC) 是一種高度可擴充、緊湊的邊緣運算資源,不僅可在惡劣環境下可靠運行,而且還可提供目前應用所需的速度和高效能。HIRO-微型資料中心