Skip to main content

VideoRay 水下機器人爲世界最繁忙的港口及水道保駕護航

媒體通知

電源驅動創新: VideoRay 水下機器人爲世界最繁忙的港口及水道保駕護航

模組化設計與可擴展高密度供電實現可變有效載荷及精確機動性

2021年03月09日

VideoRay Defender 是一款水下機器人 (ROV),需要一個穩健的高密度供電網絡 (PDN) 提供強大的推力,才能在最具挑戰性的條件下實現敏銳的機動性。

VideoRay Defender 是一款水下機器人 (ROV),需要一個穩健的高密度供電網絡 (PDN) 提供強大的推力,才能在最具挑戰性的條件下實現敏銳的機動性。

港口安全監視、水雷對抗和水下搜救都是非常危險的任務,不應再危及生命和船舶安全。在需要持續任務關鍵型水下檢查或勘探的地方,水下機器人 (ROV) 是維持安全、支持打撈工作和揭開海洋祕密最安全、最有效的方式。

帶視頻的 ROV 能夠更長時間處於難以接近的極深水下位置。爲提高效率,ROV 需要穩健的高密度供電網絡 (PDN),不僅可讓所需的推力能夠承受移動的洋流,而且還能夠在爲有效載荷提供空間完成特定任務工作的同時,提供穩定的環境視圖。

VideoRay 繫留水下機器人由主機平台或船舶供電,可部署在 305 米(浮動模式下爲 2000米)深的水下,執行365天全天候任務。此外,還有一款正在開發的電池供電 ROV,其可在水下持續工作達 8 小時,允許使用更細、更輕的系線,專門用於視頻及通信傳輸。

此外,該公司還在研發一種電池驅動的 ROV,可以在水下持續作業長達 8 小時,並且可以使用更薄、更輕的纜繩,專門用於視頻和通信傳輸。

適合所有任務

在 VideoRay 的衆多創新中,有一個可互換的、模組化組件 ROV 系統駐留在單個智能網絡中。該系統提供一個非常靈活的可定製平台,可輕鬆適應特定任務、市場和有效載荷。

VideoRay ROV 經過精心設計,可執行對尺寸、重量及部署速度有限制的艱鉅任務。此外,它們的特性還包括強大的推力、更長的系線、更高分辨率的視頻以及可互換的模組化系統。

針對有效載荷和特定任務協議輕鬆擴展

要實現高級 ROV 功能,VideoRay 需要一款高級供電網絡架構,利用該架構,他們能夠設計出能在更深水下提供更大電源及更高機動性的更小 ROV。在衆多有效設計因數中,機載電源組件的模塊化和功率密度,是幫助 VideoRay 可擴展 ROV 產品系列(有助於靈活獲得高性能模組)以更高速度適應不斷變化的需求,爲客戶便捷定製 ROV 的關鍵。

憑藉 Vicor 解決方案減少對龐大散熱系統和電磁干擾濾波系統的需求的特性,VideoRay能夠滿足功率密度、效率和低電磁干擾噪聲的嚴格要求,實現一款功率密集的簡潔系統設計,在爲其它增值組件保留寶貴的電路板空間的同時,實現高效散熱。

提供高性能電源,完成艱鉅的任務

高度模組化的 VideoRay 旗艦產品 Defender 系列 ROV 採用 Vicor DCM™ 系列轉換器,從 400VDC 產生較低電壓的電源,爲水下無人機內部的所有主推進器和控制電子設備供電。DCM 系列 DC-DC 轉換器 是 Defender 系列的理想備選產品,因爲其需要在集成監控和自動關閉功能的小型封裝中提供高功率密度。DCM 系列適用於寬輸入電壓範圍,因此允許更長系線上產生的高壓差。

VideoRay Pro 4 主控制器單元中使用的高效率、固定比率 Vicor BCM® 母線轉換器 將機載 400V 轉換爲較低的電壓,通過系線提供給 ROV,從而能夠以噪聲極低的簡潔方式進行控制和通信。側向電源轉換器中的高壓 BCM 模組有助於生成系線電壓,帶來高級散熱和主動式散熱,在防水外殼中輕鬆進行熱管理。

BCM 採用 Vicor SAC (專有正弦振幅轉換器) 拓撲,這是一種基於諧振迴路、極爲高效的 DC-DC 轉換器架構,可實現雙向固定比率 DC-DC 轉換。由於輸入電壓從 36 到 800 伏不等,而且按各種 K 因數變壓支持廣泛的應用,因此一些 BCM 還具有集成型 PMBus® 遙測、控制以及 EMI 濾波功能。BCM 不僅能達到 98% 的峯值效率,實現 2,400W/in³ 的功率密度,而且還可將其輸入並聯成大功率陣列,輸出串聯和/或並聯,實現比單個模組更高的輸出電壓和/或電流。

Vicor-media-alert-VideoRay-fig2-small.jpg

一個 VideoRay 控制系統用整流 AC 給 Vicor BCM 供電,並將其輸出串聯起來,爲短系線增加達 72V 的非標準系線電壓。電源和控制器都封裝在一個小型便攜式派力肯外殼中,因此效率和密度都很重要。

對於電池供電的 ROV,VideoRay 正在使用 Vicor 大功率、高密度、效率爲 97% 的 PRM™ 升降壓轉換器,爲電池管理提供恆流恆壓控制。PRM 升降壓穩壓器 採用零電壓開關 (ZVS) 架構,不僅支持寬輸入電壓範圍,而且還提供可調節的穩壓輸出電壓。

採用 Vicor 電源模組,VideoRay 不斷增長的 ROV 產品組合能夠輕鬆擴展,滿足不斷髮展的需求。VideoRay 和 Vicor 強強聯合,爲高密度的模組化供電網絡架構實現了創新,幫助 VideoRay 開發能夠在深海全天候不間斷工作的、更強大的更小型 ROV。

瞭解更多詳情,請訪問  VideoRay ROV 創新。

關於 Vicor 公司

Vicor 公司是高性能電源模組的領先企業,始終致力於爲客戶解決最棘手的電源難題,幫助他們針對系統性能進行創新並實現最大化。我們簡單易用的電源模組提供極高密度和效率,可實現從電源到負載點的高級供電網絡。Vicor 總部位於美國馬薩諸塞州安多弗,主要爲全球客戶提供無與倫比的電源轉換與供電技術。 www.vicorpower.com

Vicor 和 BCM® 是 Vicor 公司的註冊商標。DCM™、PRM™ 和 SAC™ 是 Vicor 公司的商標。

PMBus® 是 SMIF 公司的註冊商標。

關於 VideoRay

VideoRay 公司成立於 1999 年,一直處於水下機器人創新的最前沿,現已發展成廣泛部署在各大洲的觀測類水下機器人的全球領先企業。VideoRay 水下機器人針對各種應用進行了優化,其中包括搜索與救援、安全與反恐、水雷引爆、海上油氣和風電場基礎設施檢查、船體與碼頭檢查、水上研究以及海上打撈等。
www.VideoRay.com

VideoRay 是 VideoRay 有限公司的註冊商標。

聯絡 Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978 749.8243 sgermino@vicorpower.com