從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車 Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
Supporting more functionality, increased payload and longer run time Learn how Vicor delivers high power with efficiency and reduced weight that allows for greater payload options to support mission success
Compact, efficient power solutions enable improved countermeasure capabilities Explore Vicor's efficient and reduced weight power delivery network for electronic warfare countermeasures systems
Reducing I2R losses to enable extended missions Learn how Vicor delivers high power with efficiency and reduced weight for electronic countermeasures
Providing well-regulated 48V at over 1kW Learn how Vicor delivers power at 1kW with efficiency and reduced weight
高密度電源轉換器顯著减少 DC-DC 轉換裝置的尺寸並減輕重量 傳統的銀盒電源體積龐大、重量較大,工程師難以實現新增續航里程的目標。電源模組可减小尺寸、降低複雜性,同時降低成本,縮短時間,以便為不同平臺增减功率
Vicor 分享了在電動垂直起降飛行器(eVTOL)中使用其電源模組的可靠性和安全性優勢 功率效率和可靠性對於設計高性能的 eVTOLS 至關重要。瞭解電源模組如何助力設計更小、更輕的 eVTOLS 供電網路
在純電動汽車(BEV)中利用現有硬體消除高壓預充電 Vicor 汽車首席現場應用工程師 Patrick Kowalyk 將講述任何高壓母線都需要一個預充電電路來减少一段時間內的電流變化(稱為 dv/dt)以保護純電動汽車中的電子設備
為 48V 後裝市場負載供電的未來走向 Vicor 戰略客戶經理 David McChesney 對這一過渡可能需要的時間提出了一些令人驚訝的見解。以及後裝市場負載供電與向 48V 過渡將產生哪些短期和長期影響
設計 48V 區域架構,確保純電動汽車(BEV)電池組持續提供高壓電源 Vicor 現場應用工程師 YK Choi 和 INFAC 首席工程師 YoungJae Kang 討論了將 48V 轉換器集成到電池組中會如何在 48V 分區架構中減輕熱量、成本和重量
為開關頻率高於 1.3MHz 的高壓轉換實現 EM 傳導輻射合規性 Vicor 高級戰略應用與系統工程師 Nicola Rosano 解釋了在採用高頻 DC-DC 轉換器電源系統中,由於其固有特性,要解决電磁干擾(EMI)問題是一項嚴峻的挑戰
48V 電源系統:汽車製造商告別 12V 時您需要瞭解的資訊 隨著汽車製造商走向電動汽車 48V 電源,越來越多的汽車製造商開始考慮採用區域電源架構。48V 電源領域的領導者 Vicor 使用電源模組優化供電網路
Vicor 工程師 Chris Swartz 入選電力電子工程師協會高級會員 Chris Swartz 榮獲 IEEE 高級會員稱號。這是只有 10% 的會員才能擁有的精英地位。Chris 在 Vicor 任職 15 年
Vicor 將在慕尼黑舉行的汽車高壓電源系統大會上介紹如何利用 48V 電源加速 xEV 設計 Vicor 在慕尼黑汽車高壓電源系統大會上發表演講。瞭解高密度電源模組如何利用 48V 電源加速 xEV 設計
Patrizio Vinciarelli 創立 Vicor,解决電源轉換難題 40 多年來,Patrizio Vinciarelli 一直是電源電子領域的創新者。如今,他正在應對這個時代最緊迫的電源挑戰
Vicor 功率密集型電源模組轉換 VoltServer 數字電力 與以太網供電相同,Digital Electricity™ 可使用低成本、現成的數據電纜在長距離(長達 2km)內安全地傳輸高達 2kW 的電力。
航空產業的環保電源系統 The airline industry is undergoing an evolution of aircraft electrification, to analyze the cost/performance benefits of electric-powered aviation
Mouser:新型 DC-DC 電源轉換器充分滿足最嚴格的軌道交通車載應用需求 Vicor DCM2322 系列隔離式穩壓 DC-DC 轉換器可為軌道交通、國防、航空航太、過程控制以及工業應用提供高效率和高功率密度
迎接現代鐵路的電源挑戰 Vicor 的產品市場及商務拓展總監 Michael Schipani 與 Chalk Talk(EE Journal)的主持人 Amelia Dalton 一起坐起來討論鐵路工業的電源挑戰和趨勢
射頻放大器的電源電壓在跳頻過程中得到很好的調節,爲便攜式無線電提供了安全的通信 Providing secure, encrypted communication to minimize espionage
在並行 DC-DC 轉換器陣列中減少不需要的輸入拍頻 In critical applications, where power supply failure can be catastrophic, fault-tolerant power supplies use N+1 similar converters to provide a very high level of reliability
電力元件設計空間中的實用的電磁干擾控制 This article attempts to address the notion of control of conducted emissions in the context of applying Vicor Power Components in a customer application
在熱計算中使用電路模型 Thermal modeling is a vital part of power system design, as exceeding the maximum internal temperature of a component can result in device failure. Additionally, operating power co...
Vicor 電源組件的熱模型 This paper describes the circuit models that have been created for Vicor products to allow engineers to estimate the maximum internal temperature of the power component
正弦幅度轉換器的逆向模式應用 The power electronics industry is seeing the re-emergence of DC high-voltage distribution in place of AC systems of power transmission within advanced machines and installations
在車載GPS應用僅20%的空間中功率增加1/3 Vehicle GPS location systems reduce operational costs and provide control over their most remote assets
更高的電源效率可在 RF 信號智能應用中實現高溫運行 High-performance dual-source architecture for signal detection and identification
MIL-STD 電源組件可承受直升機齒輪箱振動及加速帶來的機械應力 Size, weight and high reliability must be ensured under extreme operating conditions
如何提高大型顯示器的效率 With each pixel of the display driven saeparately, there are challenging demands on the power systems used to convert AC power into the constant current needed to drive the LEDs.
在噪聲敏感、高瞬態應用中,通過實施有源濾波來降低負載電容 The characteristics of the DC-DC converter, the load, the electrical characteristics of the passive components and the available PCB area all present additional design constraints ...
PI33xx: 零電壓切換在降壓調節中的應用 This unique, high-density buck regulator integrates a high-performance Zero-Voltage Switching (ZVS) topology along with power and support components all within a surface-mount pack...
回到基礎:理解和降低嚴重的配電耗損問題 DC-DC converters and power conversion devices play a key role in conducting electrical power from the edge of a PCB to its onboard components efficiently
軍用電源創新:智能、標準化、高效率 Power-supply designers for military applications face the same challenges as other military electronics suppliers
在無風扇的極端溫度下,航空電子設計可透過多個電源同時工作 Triple redundancy for avionics equipment to help pilots navigate and control their airplane safely