Our commitment
当社の取り組み
地球環境・天然資源は、海洋・大気・土壌汚染などの環境破壊により深刻な問題に直面しています。当社はお客様と協働し、グローバルな規模の環境保全を考慮した新しい電力技術を模索しています。革新的で電力効率の高いVicorの技術は、風力、波力、太陽光などのエネルギーを活用することで、自然との調和を保ちながら健全な環境を取り戻す手助けをしています。
またVicorは、地域の生態系を保護するため、厳しい基準を設けて地球維持プログラムを実施しています。
事業における変革をサポート
より高い効率の製品を採り入れる
環境負荷を低減
[動画解説]Vicor の電源モジュールが、CCell 社のサンゴ礁の生育システムにどのように役立ったのか(英)
自然生態系の保護・保全

貴重な天然資源を保護
水は人類にとって最も貴重な天然資源のひとつであり、保護・保全のために私たちにできることを直ちに行う必要があります。40年以上にわたり地域社会の一員として活動を続けてきた当社は、この責任を極めて重く受け止めています。Vicorは、国や州、地元の環境機関と連携して最上級のメッキ処理工程を設計・配備し、1日あたり8万ガロンの水を再利用しています。その結果、年間2,000万ガロン以上を節水することができ、「廃水ゼロ」の処理工程が実現しました。処理の一部としてろ過された固体汚染物質は回収され、可能な限り再生利用されます。

リサイクルの取り組み
Vicorはグローバル展開をする製造メーカーであり、製造プロセスによって廃棄物が発生します。廃棄物のリサイクルは、環境への悪影響(埋め立て)を削減し、雇用創出やリサイクル素材の新しい用途を生み出す機会であると当社は考えます。廃棄物を有用なものに変える革新的な方法を共に生み出せるパートナーを常に探しています。「ある人のゴミは、誰かにとっては宝物」ということわざ通りです。私たちは積極的に新しい取り組みをすることで、固形廃棄物の85%を再生利用することを最終目標としています。

環境に配慮した工場
Vicorは、著しく増す業界の需要に対応するため、3400万ドルをかけた大規模な工場拡張をいたしました。今回の拡張の一環として、世界で最も先進的な技術を用いた、コンポーネントの自動メッキプロセスを導入します。これにより、すべての処理工程を厳しく監視し、副産物を適切に再生利用・再循環することができます。また、この高度な自動化技術には、周辺の生態系への影響を最小限に抑えるための安全装置が組み込まれています。