主讲人:
陈桥梁博士
中国电源学会理事,中国电源学会新能源电能变换技术专委会委员,中国电源学会元器件专委会委员,西安龙腾半导体有限公司副总经理
陈桥梁博士,2001年在西安交通大学获得电气工程学士学位,分别于2004年、2008年在西安交通大学获得电气工程学院电力电子硕士和博士学位,2009年在美国弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech.)电力电子系统研究中心(CPES)进行高级访问学者研究。2007年至2009年,任台湾全汉科技(FSP group)西安分公司总监,2010年至2011年,任博兰得(FSP-POWERLAND)科技西安分公司总监,2012年加入龙腾半导体有限公司,任副总经理。
陈桥梁博士在IEEE国际期刊和国际会议上发表论文15篇,拥有7项美国专利,38项中国专利。主持编写1项国家超结MOSFET行业标准,为中国电源学会理事、专家委员会委员、CPSS元器件专委会委员、CPSS新能源专委会委员。

日程
2019年10月23日
深圳威尼斯睿途酒店, 深圳市南山区华侨城深南大道 9026 号, 518053
12:30 – 13:00
注册/技术展台开放
13:00 – 13:20
开幕致辞
13:20 – 14:00
主题演讲:面向高效高密度开关电源的先进功率 MOSFET 技术及应用
陈桥梁博士主讲
本单元专家将介绍几种典型先进功率MOSFET的技术和关键性能,探讨不同应用领域的MOSFET的选型原则,针对几种典型案例的功率MOSFET应用问题进行详细分析,提出有针对性的解决方法。
14:00 – 14:50
研讨会:避免常见的 AC-DC 设计缺陷
应用工程师主讲
AC-DC 前端模块的设计过程比较复杂。本课程将提供一个获得成功的简单方法,涵盖诸如电源阻抗注意事项、涌流、滤波器共振和阻尼、PFC、故障、保险装置、系统稳定性和安全性等主题。
14:50 – 15:05
茶歇/技术展台开放
15:05 – 15:55
研讨会:EMI 挑战及故障排除技术
应用工程师主讲
如果没有适当的考虑,EMI 可能会阻挠项目进程,造成代价高昂的延迟。通过一个实际故障排除示例,您将了解基本的 EMI 测量、共模和差模噪声源及识别方法、传导 EMI 预合规性测试以及布局问题等。
15:55 – 16:45
研讨会:正确完成模块化 DC-DC 系统设计
应用工程师主讲
现实世界的系统不仅仅包括 DC-DC 转换器本身。通过一个案例来探讨模块集成至 DC-DC 系统的需求,您将学习到输入输出、滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题。
16:45 – 17:35
研讨会:高性能 PCB 布局和散热设计技术
应用工程师主讲
我们的专家将分享他们的优化技术,解决以下问题:应用散热模型和仿真、支持高效率热管理的 PCB 布局、在高密度、大电流应用中的电源/信号路由和完整性,最大限度降低电路板损耗并最大限度提高性能。
17:35 – 18:00
课后问答&抽奖
Registration
Registration is now closed for this event.