Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
电源驱动创新:Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
轻量级模块化电源系统设计打造世界一流的骑行体验
“在首次骑行后,我确信电动摩托车将产生巨大商机。这种摩托车给人一种无限扭矩的动力感,没有振动、没有噪声,也不会产生热量,感觉非常神奇。”
Lightning Motorcycles Corporation 创始人、首席执行官 Richard Hatfield 的体验,该公司目前保持着电动摩托车的陆地速度世界记录,时速超过 215 英里。公司位于加州 San Carlos,于 2007 年成立,与电动汽车先锋特斯拉仅隔几条街。San Carlos 当时是电动汽车开发协作的中心。
Lightning Motorcycles 打破陆地速度世界记录
上世纪 90 年代末,Hatfield 开发了一辆电动保时捷在电动汽车领域崭露头角。作为一名终身摩托车手,他将目光投向了利用相同的技术制造摩托车上。在早期,锂电池是一种稀缺的奢侈品,但到了 2005 年,他已经能够采购到某些首批磷酸铁锂电池、现成的工业变频驱动逆变器和感应电机。
在用他最初的电动摩托车设计开发了早期原型之后,Hatfield 为其下一辆摩托车配备了特斯拉发动机,Lightning 就此诞生。
Hatfield 表示:“我们把它带到波利维尔盐洼,打破了保持 35 年之久的速度记录。除了在 El Mirage 干湖床创下的 211.7 速度记录外,我们目前仍保持着由南加州速度测试协会 (SCTA) 认可的、时速 215.962 英里的波利维尔记录。随后,我们参加首届美国摩托车协会 (AMA) 零排放公路赛车系列比赛,并获得了北美冠军。”
电动摩托车每次充电后最少应该以每小时 70 英里的速度行驶 100 英里。如今,Lightning 摩托车充电一次即可行驶 170 多英里,10 分钟内可充电至 80%。
不久后,Hatfield 生产了第一辆量产 Lightning 摩托车 LS-218。2013 年,他们参加了派克峰国际爬山赛“冲上云霄”公开赛。Hatfield 的 LS-218 电动摩托车在整个比赛中脱颖而出,以超过最快燃油摩托车 20 多秒的骄人成绩赢得了比赛。
打造世界一流的骑行体验
基于其摩托车性能卓越的历史,接下来的挑战是续航里程和充电时间。据 Hatfield 介绍,Lightning 的最新电池组用硅阳极替代了典型的石墨阳极,可提供每千克 300 瓦时的功率密度,超过了大多数电动汽车 OEM 厂商所能实现的功率密度。闪电公司的顶级摩托车现在可行驶 170 多英里,而且 10 分钟内即可充电 80%。
电源模块是轻松实现最佳性能的不二之选
随着 Lightning 摩托车变得越来越复杂,车上的电子产品需要在不增加重量的情况下,增大功率。在一辆极其紧凑、轻便的车辆中管理电气噪声一直充满挑战。Lightning 在其所有产品中均采用 Vicor DCM 电源模块,为 12V 控制电子器件、照明系统、仪表盘仪表以及各种传感器供电。Hatfield 把这一决定归因于这些模块卓越的可靠性、低噪声、功率密度以及卓越的热管理。
Lightning 采用的 Vicor DCM4623 DC-DC 转换器功率密度高、重量轻,是一种极具性价比的解决方案。
应对电源系统挑战
早期的一个问题是,在处理极高瞬态电压阶跃 (V/µs) 时,电池与 DCM 的安全可靠连接。此外,还有将电池与执行器及电机等各种负载连接起来的机械继电器,其噪声可能会损坏 DC-DC 转换器等电子器件。为了解决这个问题,Vicor 整合了“预充电”电路和输入滤波器,有助于在开关时稳定运行。Vicor 在支持 Lightning 的电源系统设计需求方面发挥了重要作用。
Lightning 的未来
Hatfield 计划今年重返加州南部的 El Mirage 干湖床以及波利维尔盐洼,看看其团队能否打破 Lightning 团队之前创造的记录。此外,他们还希望参加在玻利维亚乌尤尼盐沼举行的比赛,乌尤尼盐沼是世界上最大的盐滩,海拔 12000 英尺,面积近 4000 平方英里。
对于 Hatfield 而言,创记录虽然很重要,但最令他感到满足的是骑电动摩托车所产生的诗一般的意境。
Hatfield 表示:“这种感觉确实更高级。无需变速装置、无需换挡,在整个功率范围内有无限的扭矩。客户的这类反馈很多。我们的客户大多都是终身摩托车手,由于有了 Lightning 的体验,他们便不再那么热衷于燃油摩托车了。”
了解更多有关 Lighting Motorcycles 如何加速进入电动车赛事记录的详情。
关于 Vicor
Vicor 是高性能电源模块的领导者,始终致力于通过易于部署的模块化电源系统解决方案帮助客户为供电网络实现创新,以提供从电源到负载点的最高密度和效率。我们始终站在配电架构、转换拓扑及封装技术的最前沿,不断提高 Vicor 电源模块的密度、效率和供电性能。公司主要为企业及高性能计算、工业设备与自动化、机器人、无人机、电动汽车与运输、卫星以及航空航天与国防等领域的客户提供服务。www.vicorpower.com
Vicor 和 DCM™ 是 Vicor 公司的注册商标。
关于 Lighting Motorcycles
Lightning Motorcycles Corporation 始终致力于制造全球性能最高的最先进电动摩托车。Lightning 的使命是打造效率和性价比均优于汽油摩托车的世界一流两轮电动交通工具。
Lightning 是电动摩托车技术的领导者,拥有长达 18 年的设计、工程及研发专业技术。这些技术经过多方验证:多年的严格测试、市场竞争的考验以及客户的广泛采用。www.lightningmotorcycle.com