Skip to main content

Vicor 最新电源系统设计工具从电源到负载点配置模块化电源系统解决方案

即时发布

Vicor 最新电源系统设计工具从电源到负载点配置模块化电源系统解决方案

该电源系统设计工具可实现完整、高效率、紧凑型多输出电源系统的快捷配置

2016 年 5 月 10 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新 电源系统设计工具 在线设计工具,为系统设计人员架构和优化使用 Vicor 电源组件设计方法及高性能电源组件的端对端电源系统带来了前所未有的高灵活性。

满足复杂的电源需求

复杂而又紧凑的电子产品及系统已促进对更小、更高效、更低成本电源系统的需求。在力图推出最佳电源系统解决方案的过程中,电源设计人员不得不去分析令人困惑的拓朴、架构及产品。每一种替选设计方法都需要进行性能计算、数据表搜索、人工仿真、热预测、布局与封装研究、材料清单 (BOM) 生成和成本分析。为了应对这一挑战,已开发出各种电源设计工具。然而,这些工具不允许分析整个电源系统。当然,过滤和调节从 AC 或 DC 电源接收的电源的前端必须分别从下游稳压器(可生成系统负载所需的电压)的复数进行配置和分析。还有,这些工具不提供完整的模块化解决方案:所生成的电源系统解决方案将有限的模块化电源器件与几个分立式电路解决方案相结合,每一个解决方案都需要一大堆零部件。因此,不仅功率密度受到了影响,而且设计人员还面临着找出前端与 DC-DC 电源链适当组合的挑战,并面临着应对分立式电源电路布局、热管理、封装与成本的复杂性的挑战。

简化电源设计的复杂性

Vicor 的电源系统设计工具从输入电源(AC 或 DC)到系统负载,都可简化并加速对紧凑、多输出模块化电源系统的创建。工程师只需指定其 AC 或 DC 输入电源与工作范围,以及其所需的输出电压及各自的功率(或电流)、稳压与隔离规范,该工具就会自动生成并指定最佳的备选解决方案,每一款解决方案都具有工作效率最高、组件数最少、成本最低、占位面积最少以及适用程度最高的优势。每一款解决方案都可使用 Vicor 的完全可编辑白板工具进行查看、分析和优化,从而可帮助设计人员充分满足其目标应用确切的性能要求。无论选择那一款设计,该电源系统设计工具都可以用图示化方法呈现系统的机械布局,并生成完整的材料清单以及订单与定价信息。此外,Vicor 综合系列业经验证的高密度模块化电源组件几乎能满足任何前端或电源链的需求,因此每一款解决方案不仅能提供优异的功率密度和快速的上市时间,同时还可最大限度地减少设计风险,以及与分立式设计相关联的、性能与时间安排的不确定性。

Vicor 的最新电源系统设计工具只需要几分钟时间,便能以前所未有的性能、效率及密度实现完整多输出电源系统的规范、分析和配置,从而可加速电源系统的设计。 如欲着手使用该电源系统设计工具,请访问 电源系统设计工具说明页面

电源组件设计方法

Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。

90 秒挑战

立刻试用电源系统设计工具,亲自了解这款工具如何快速高效地创建电源链和启动下一个项目。

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的商标。

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com