高密度功率模块简化和缩小电动汽车电源系统设计
Vicor 电源模块为电动汽车应用注入创新。了解三款汽车级新产品将如何彻底改变未来的电源设计
在城市里,您经常会看到大型全彩 LED 视频显示屏,用于在覆盖建筑物侧面的位置做广告。显示屏的每个像素都是单独驱动的,因此对用于将 AC 电源转换为驱动 LED 所需恒流的电源系统提出了极具挑战性的要求。
这些系统对其所用的电源组件有很高的要求。电源系统成本是一个明显的问题,需要大量的电源组件来创建一款这样的显示屏。效率也是一个关注点,这并不奇怪,因为所消耗的电力是运行成本的重要因素,而且广告商也不希望成为别人眼中的烧钱机构。
LED 的可靠性随温度的升高而降低,也就是说,如果可以减少电源系统的散热,就可以延长 LED 的使用寿命。此外,通常也可以采用更高的强度运行 LED,这可增加显示屏的亮度。热量也会改变 LED 输出的强度和波长,导致显示屏上的照明不一致。
这些系统所用的电源组件还必须可靠运行,无论是在夏季的直射阳光下,还是在冬季的暴风雪中,都不能例外。维修或更换安装在建筑物高处的模块的成本很高,因此发生故障的代价特别高昂。与建筑照明应用一样,让人在高处更换部件的成本和危险远远超过更换模块的成本。
也许令人惊讶的是,尺寸也是一个重要的判断标准。这些显示屏必须很薄,才能确保其尽量安装在靠近建筑物的位置,不必要的重量也会增加部署这些显示屏的成本。
Vicor 电源组件具有高功率密度、高效率和高可靠性,非常适合这些应用。最近,我们看到客户选择 Vicor 最近荣登《EDN》热销 100 电源组件榜单的 48V 降压转换器,帮助他们实现设计目标。通过提供紧凑高效的 48V 直接负载点转换解决方案,他们允许制造商使用 SELV 48V 母线在这些系统中配电。
今天,大多数显示屏使用 AC 市电为每个面板配电。与使用 48V 相比,这种方法有几个不足之处:使用市电电压有重要的安全考量、AC-DC 转换产生热量的损耗会影响 LED 的使用寿命、亮度和色彩。
大型显示屏的设计人员可通过直接从 48V 转换,简化其供电链,从而可在提高效率的同时,减少级数和所需的组件并降低系统成本。Vicor 降压转换器可实现易于安装的可靠显示屏,从而可降低安装及维护成本。
Vicor 电源组件,ZVS 降压系列产品
高密度功率模块简化和缩小电动汽车电源系统设计
Vicor 电源模块为电动汽车应用注入创新。了解三款汽车级新产品将如何彻底改变未来的电源设计
高密度电源模块推动主动悬架技术日趋成熟
主动悬挂系统已从 20 世纪 90 年代的测试版发展成为今天的 48V 驱动系统。了解电源模块对电源系统设计的影响
基于 MHz 开关频率的器件助力实现 DC-DC 转换器和 EMI 滤波器的小型化
想象一下,使用 DC-DC 转换器解决方案来利用高频开关的优势,而不会发生传统解決方案的缺点
采用 48V 区域架构,打造面向未来的先进电动汽车
随着原始设备制造商(OEM)采用 48V 电源架构,他们正努力优化其电源系统设计。Vicor 的高功率密度模块可为 48V 区域架构提供峰值效率