为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
本文为常用术语的便捷参考,可以帮助您理解和掌握测试与仪器行业的复杂术语。
表压与大气压力之和
热能最低时的温度,定义为 0 开尔文,计算结果为 -273.15°C 或 -459.67°F。
交流电;以规律性重复间隔改变方向的电流。
物体或粒子相对于时间的速度变化。加速度计测量该参数(dv/dt)。单位用 “g” 表示。
一种将机械运动效应转换为与运动加速度值成比例的电信号的设备。一种传感器。一种换能器。
测量设备的指示或读数与被测量指标的实际值之间的接近程度。通常表示为全量程输出或读数的 ± 百分比。
声音的强度。弹性体振动的性质、原因和现象;这些振动产生压缩波或波前(波阵面),并通过空气、水、木材、钢铁等多种介质传播。
一个热力学术语,用于描述溶液中自由离子的表观或有效浓度。它通过活度系数与浓度相关联。
物体 i 的活度(ai)与其摩尔浓度(C)的比值。它是确保热力学计算正确性的修正因子。该系数取决于离子强度、温度和其他参数。
单个离子活度系数,阳离子为 f+,阴离子为 f-,无法通过热力学推导。它们只能通过使用德拜-休克尔(Debye-Huckel)定律对低浓度溶液进行计算。在这种溶液中,离子间的作用力主要取决于离子的电荷、半径和分布以及介质的介电常数,而不是离子的化学性质。
另一方面,平均离子活度系数(f±)或盐的活度可以通过多种方法进行测量,如冰点降低法、蒸汽压法以及配对的传感电极。它是单个离子活度系数的几何平均值:f± = (f+n+f-n-)1/n。
用于连接不匹配部件的机制或设备。
一种将模拟信号转换为等效数字形式的电子设备,可以是二进制代码或二进制编码十进制代码。用于动态波形时,采样率必须足够高,以防止产生混叠误差。
标识存储信息单元存储位置的标签或号码。
如果函数的采样率(fs)低于函数的最高频率值的两倍,则频率呈现不明确。高于(fs/2)的频率将被折叠回较低频率,产生错误数据。
与纯铜配合使用的补偿合金,作为R 和 S 型铂-铂铑热电偶的延长线负极。
钨与钨 26% 铼(含有 26% 铼的钨合金)热电偶配合使用的补偿合金组合,作为 200°C 以下应用的延长电缆。
与钨 3% 铼(含有 3% 铼的钨合金)及钨 150 铼热电偶配合使用的补偿合金组合,作为 200°C 以下应用的延长电缆。
与钨 5% 铼(含有 5% 铼的钨合金)及钨 26% 铼(含有 26% 铼的钨合金)热电偶配合使用的补偿合金组合,作为 870°C 以下应用的延长电缆。
一种铝镍合金,用于 K 型热电偶的负极(OMEGA ENGINEERING 公司的注册商标)。
包含字母和数字的字符集。
CPU 的一部分,在这里对二进制数据进行数学运算。
一种铝镍合金,用于 K 型热电偶的负极(Hoskins Manufacturing 公司的商标)。
仪器的设计,使环境温度的变化不影响仪器读数。
换能器周围的条件(压力、温度等)。
换能器周围空气的压力。
与测试设备和仪器接触的周围空气的平均温度。
一种用于测量电流的仪器。
用于定义电路中电流流动速率的单位;单位是每秒一库仑(6.28 x 1018 个电子)。
一种从输入信号以外的来源获取电力,并将输入信号的主要特征放大后输出的装置。
数据在时域或频域图形显示中的 Y 轴范围。通常用对数显示(dB),但也可以是线性显示。
测得的从最高点到最低点的运动距离,如机械体的振荡或电波形的峰-峰摆动距离。
一种电压或电流信号,它是测量参数的连续函数。
将输入的模拟信号电平转换为二进制数的装置或电路。
测量和/或显示空气流速的仪器。
10 的负 10 次方米(10-10)或一毫微米,用于定义光波长的单位。符号为 ‰。
描述物体或点沿圆周运动的频率,称为圆频率 O,是每秒周期数(cps)乘以常数(2)的结果,用每秒弧度表示(2πf)。
带负电的离子(Cl-、NO3-、S2- 等)。
美国国家标准协会。
这是三模式 PID 控制器中的一个特性,防止积分(自动重置)电路在温度超出比例带时工作。
执行特定任务(例如文字处理)的计算机程序。
美国信息交换标准代码。用于表示字母数字字符的七位或八位代码。它是数据处理系统和相关设备之间通信使用的标准代码。
美国机械工程师学会。
一种将汇编语言指令转换为机器语言指令的程序。
一种面向机器的语言,使用助记符来表示每个机器语言指令。每个 CPU 都有自己的特定汇编语言。
美国材料试验协会。
当玻璃膜两侧有相同溶液时产生的电位。也是用于比较 pH7 缓冲液中玻璃电极电位时使用的电位。
一种通信方法,数据在准备好后发送,不参考定时钟,而不是等待接收方发出准备接收的信号后再发送。
自动温度补偿。
在零电压输入时自动进行内部偏移和/或漂移校正。
1. 限制控制器的一个特性,当受控温度回到设定的限制带内时自动重置控制器。
2. PID 控制器上的积分功能,根据设定点调整比例带宽,以补偿电路中的偏移,即在系统稳定后将受控温度调整到设定点。
美国线规。
物体旋转的直线。
测量系统中来自所有干扰源的总本底噪声,与数据信号的存在无关。
在发生故障或数据丢失时可以作为替代方案使用的系统、设备、文件或设施。
设定点周围的对称区域,在这里进行比例控制。
美国政府测试规范 MIL-STD-810D 的基本运输部分,方法 514.3,第 I-3.2.1 段,第 514.3-5 页。基本运输参考定义了通过陆路、海路或空路作为固定货物运输设备时的测试配置文件。测试水平基于陆路运输的应力水平,因为陆路运输的应力水平高于空气或海洋运输环境中的应力。
一种在达特茅斯学院(Dartmouth College)设计的高级编程语言,用作学习工具。初学者通用符号指令代码(Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code)的缩写。
表示数据传输速度的单位,等于每秒的位数(或信号事件数);300 波特 = 300 比特/秒。
带有输出驱动器的二进制编码十进制输出,以增加线路驱动能力。
一种数字数据输出格式,其中每个十进制数字由四条线上的二进制信号表示,所有数字同时显示。线路总数为十进制数字数的 4 倍。
一种数字数据输出格式,其中每个十进制数字由四条线上的二进制信号表示,最多依次显示五个十进制数字。线路总数为四条数据线加每个数字的一条选通线。
并行 BCD 的一种实现,具有 0、1 和高阻抗输出状态。当并行连接应用中 BCD 输出未寻址时使用高阻抗状态。
支撑轴颈的部件,轴颈在其中旋转。
拍频是由两个或多个正弦信号相加和相减产生的周期性振动。例如,两台涡轮飞机发动机的转速几乎相同但不完全相同时,会生成四种频率:(f1)涡轮一的旋转频率,(f2)涡轮二的旋转频率,(f1 + f2)涡轮一和涡轮二的旋转频率之和,以及(f1 - f2)涡轮一和涡轮二的频率差或“拍频”。两个频率的差值是较低频率,并且在这种情况下感受到的是一种“拍”或“颤音”。
氧化铍(BeO),是一种高温矿物绝缘材料;粉末形态时有毒。
包含所有输出与压力值的两条平行直线之间的中间线。
管道收缩直径与未收缩管道直径的比值。
面板仪表产生并叠加在信号上的非常低的直流电流。此电流可能在非常高的源阻抗上引入可测量的偏移。
用四位二进制数表示十进制数(基数 10,0 到 9)。
指二进制计数系统,允许的数字只有 0 和 1。与仅有两种可能值或状态的情况有关。
基本输入/输出系统。用于告诉 CPU 如何与计算机的其余部分通信的命令。
面板仪表显示正负两种读数的能力。
二进制数字的缩写。计算机信息的最小单位,它是二进制的 0 或 1。
在给定温度下辐射最大能量并吸收所有入射能量的理论物体。黑体不一定是黑色的。(黑体一词的由来是黑色定义为完全吸收光能量的颜色)。
一种快速断开电气连接器,用于互连和/或终接同轴电缆。
物质从液态转变为气态的温度;通常指海平面上水的沸点,即 100°C(212°F)。
每秒比特数。
在不会在特定电流值以上产生电弧或导电的情况下,可以施加在换能器绝缘部分的直流或交流电压。
见“输入阻抗”和“输出阻抗”。
英国热量单位。在最大密度下将一磅水加热 1 华氏度所需的热能。1 BTU等于 0.293 瓦时或 252 卡路里。一千瓦时相当于 3412 BTU。
溶液在加入强酸或强碱时抵抗 pH 变化的能力的度量。
1. 从一台设备向另一台设备传输数据时用于补偿速度差异的数据存储区域。通常指为 I/O 操作保留的区域,数据从这里读取或写入。
2. 任何物质或物质的组合,当其溶解在水中时,产生的溶液能够抵抗加入酸或碱后其氢离子浓度的变化。
玻璃液体温度计尖端储存液体的区域。
一种长期筛选测试(振动、温度或组合测试),通过加速时间、功率和温度关系,模拟设备的实际或最坏情况操作,有效地避免初期故障。
在不引起泄漏的情况下施加在换能器感应元件或外壳上的最大压力。
时间比例控制器上的一种快速循环输出形式(通常可调节为 2 到 4 秒),与固态继电器配合使用,通过最小化热应力来延长加热器寿命。
用于在设备或元器件之间传输信号的并行线。计算机通常通过其总线结构来进行描述(如 S-100,IBM PC)。
字节:字符的二进制表示法。八位。
定义任何纯金属的电阻-温度值的方程式,其形式 RT = RO(1+AT+BT²)适用于冰点(0°C)和锑的凝固点(630.7°C)之间的值,而形式 RT = RO[1+AT+BT²+C(T-100)T²] 适用于氧点(–183.0°C)和冰点(0°C)之间的值。
调整仪器或编制偏差图,使其读数与所测量的实际值相关联的过程。
在 15°C 时将 1 克水的温度升高 1°C 所需的热能量。
带正电荷的离子(Na+,H+)。
由于压力下降而非温度升高引起的液体沸腾现象。
一种温度标度,定义为海平面上水的冰点为 0°C,沸点为 100°C。
物体的重心是指在均匀重力场中,物体中所有组成颗粒的重量合力在所有方向上通过的那个点。
作用于沿圆路径移动的物体上的力,该力朝向旋转中心。
用于绝缘一对热电偶线的高温金属氧化物组合物,最常见的有氧化铝(Al2O3)、氧化铍(BeO)和氧化镁(MgO)。它们的应用取决于温度和热电偶的类型。铂合金热电偶需要高纯度的氧化铝。陶瓷绝缘体有单孔和多孔管或珠粒可供选择。
用作压电加速度计中的传感单元的多晶铁电材料。有许多不同等级的材料,可以形成各种配置以满足不同的设计要求。
每分钟立方英尺,表示液体或气体的体积流量。
用于表示数据的字母、数字或其他符号。一连串的字符称为字符串。
对于以电荷灵敏度为标准的加速度计,输出电压(V)与电荷(Q)除以并联电容(C)的值成正比。这类加速度计的特点是高输出阻抗。灵敏度用电荷表示;每单位加速度(g)的皮库伦。
抖动:由于控制器带宽不足导致继电器在控制过程中快速循环开启和关闭。
组成 K 型和E型热电偶的正极的铬镍合金(OMEGA ENGINEERING 公司的注册商标)。
将设备恢复到规定的初始状态,通常为零状态。
用于描述当输出信号因放大器、ADC 或其他设备的全量程而受到某种方式的限制时出现的现象。发生这种情况时,信号在峰值处被削平,信号趋于方波形状,并引入高频分量。削波可能是硬性限制,如信号严格限制在某一水平;也可能是软性限制,在这种情况下,削波信号在某种减少的增益下继续跟随输入。
用于生成周期性信号以完成同步的设备。
与预期系统设定点相比的总温度变化。表示为“控制精度”为 ±2°C 或系统带宽为 4°C,也称为偏差幅度。
面板仪表消除信号和地之间的交流或直流噪声影响的能力。直流到 60 Hz 的范围内通常以分贝表示。一种 CMR 类型在SIG LO 和 PWR GND 之间指定。在差分仪表中,另一种指定类型在 SIG LO 和 ANA GND(METER GND)之间指定。
在信号和地之间可耐受的交流或直流电压。一种 CMV 类型在 SIG LO 和 PWR GND 之间指定。在差分仪表中,第二种 CMV 类型在 SIG HI 或 LO 和 ANA GND(METER GND)之间指定。
计算得出的频域函数,用于显示系统输入和输出之间线性、无噪声关系的程度。相干函数的值在 0 和 1 之间,0 表示输入和输出之间没有因果关系。1 表示输入和输出之间存在线性无噪声频率响应。
ANSI 规定,热电偶导线负极的颜色始终为红色。基本金属热电偶的颜色编码为:K 型为黄色,J 型为黑色,E 型为紫色,T 型为蓝色。
仪器抗其输入端与地之间的共模电压干扰的能力。通常用分贝(dB)表示。
温度控制器用于控制温度的输出形式或控制动作类型,例如开/关、时间比例、PID。
数据处理设备和相关外设之间的数据发送和接收。
用热电偶合金制成的连接器,用于连接热电偶探头和导线。
用于将热电偶连接到仪器的合金。选择的这些合金具有类似于热电偶合金的热电特性(但仅在非常有限的温度范围内)。
对 RTD 元件的导线电阻补偿,其中一段额外的导线从仪器连接到 RTD 再返回仪器,不与 RTD 连接。
添加特定材料或设备以抵消已知误差。
将高级语言(如 Basic)转换成机器语言的程序。
由以下表达式给出的任何数学定义的关系:
y(x) = a(x) + ib(x)
其中 x=实变量
a(x)=y(x)的实部
b(x)=y(x)的虚部
复数函数通常通过其幅度和相位表示。
若干正弦波相加形成的周期性波的结果形式。这些波可以在频域中进行分析,以便确定其组成部分。
溶液传导电流的能力的度量。(见“等效电导率”)。
通过导体传递电能或热量。
测量量真实值的范围(有指定的不确定度值,通常以百分比表示)。
对于热电偶和 RTD,实际读数与发布的表中显示的特定电压输入下的温度之间的差异。
连接到热电偶末端的外壳,可以是铸铁、铝或塑料材质,在其中建立电气连接。
一种用于 E 型、J 型和 T 型热电偶的负极的铜镍合金。
以非周期性数据为特征的频谱。频谱在频域中是连续的,并以无限数量的频率成分为特征。
一种字符,出现在特定上下文中时会启动、修改或停止影响数据记录、处理、传输或解释的操作。
温度控制器用于控制温度的输出形式或控制动作类型,例如开/关、时间比例、PID。
系统要保持的温度。
1.由于密度变化和重力作用,在非均匀温度下流体中发生的循环运动。
2. 通过这种流体自动循环传递热量的过程。
在旋转平面中沿径向向外移动的质量上由向心力产生的结果。
垂直于转子轴轴线的平面,用于校正不平衡。
电荷/单位加速度,以皮库仑/克(电荷灵敏度)表示。
电荷量的测量单位,通常以皮库仑(10-12 库仑)表示。
为了在期望位置上减少计算的不平衡而添加到物体上的重量。
双斜率 A/D 转换器计数的时间间隔数量,并在添加小数点之前显示为面板仪表的读数。
周期/秒;每秒周期性事件的频率或数量,以赫兹(Hz)表示。
中央处理器,计算机的一部分,包含控制和执行计算机指令的电路。
临界阻尼是指给定系统能够响应阶跃函数而不出现超调的最小阻尼量。
转子或旋转元件的转速,在该转速下系统发生共振。在该转速下,至少激发轴的一个“临界”或固有频率。
在极低温度下进行的温度测量,即低于 –200°C。
加拿大标准局。
通常具有磁性的材料经过磁性转变而变成非磁性的温度。
温度控制器的一种输出形式,提供与所需控制量成比例的电流。通常是 4 到 20 毫安电流比例带。
电流的流动速率。安培(A)单位定义为 1 安培=每秒 1 库仑。
计算函数系数以在该函数内确定近似给定数据集值的过程。该近似称为“拟合”。使用数学函数(例如最小二乘回归)来判断拟合的准确性。
控制器完成一个开/关周期所需的时间,通常以秒为单位。
通过能量耗散来减少振动运动。类型包括粘性、库仑和固体阻尼。
以组织有序的方式存储的大量数据。数据库管理系统(DBMS)是允许访问信息的程序。
两个电压比的以 10 为底的对数的 20 倍。每增加 20dB,电压比增加 10 倍;每增加 10dB,电压比增加 3.162 倍。例如,120dB 的 CMR 提供的电压噪声抑制比为 1000000/1。70dB 的 NMR 提供的电压噪声抑制比为 3162/1。
直流电;仅沿一个方向流动且值基本恒定的电流。
1. 对于图表记录:引起笔位置偏移所需的最小输入信号变化。
2. 对于温度控制器:在温度上升时关闭加热并在温度下降时开启加热的温度带,以度表示。在此区域内不进行加热(或冷却)。
换能器在室温和环境气压下的压力端口体积。
查找并纠正程序中的错误。
用于将活度系数(fi)与离子强度(见“活度系数”)相关联的方程:其中 I 是离子强度,A 和 B 是温度依赖常数(见表A.5),Zi 是离子的价态(i), 是以埃为单位的离子尺寸参数。
使用字符 0 到 9 来表示值的十进制计数系统。
在未指定时,操作期间假定的值或选项。
温标中的增量值,在摄氏温标中,冰点和沸点之间有 100 摄氏度,而在华氏温标中,冰点和沸点之间有 180 华氏度。
单位体积的物质质量。例如:克/立方厘米或磅/立方英尺。
微分功能感应系统温度上升或下降的速率,并自动调整控制器的周期时间以最小化超调或欠调。
受控变量的值与其被控制目标值之间的差异。
由膜片组成的感测元件,膜片会因为施加在其上的压力差而发生形变。
与在均匀介质中相隔一段距离的两个相反电荷之间的吸引力有关。
一种信号输入电路,其中 SIG LO 和 SIG HI 在电气上相对于 ANALOG GND(METER GND,通常连接到 DIG GND)是浮动的。它允许测量连接到同一地的两个信号之间的电压差,并提供卓越的共模噪声抑制。
在初级设备中位于两个不同位置的相同高度的两个相同测压点之间的静压差。
对于开/关式控制器,指的是控制器关闭加热和重新开启加热之间的温度差。以度数表示。
面板仪表显示范围的度量。按照惯例,完整数字可以取 0 到 9 之间的任何值,半数字显示 1 并在 2 时过载,四分之三数字显示到 3 的数字并在 4 时过载,以此类推。例如,显示范围为 ±3999 计数的仪表称为 3-3/4 数字仪表。
以一系列离散量的形式表示输入大小的输出信号。
将数字值转换为模拟信号电平的设备或电路。
一套全世界公认的德国标准。1/8 DIN 面板仪表标准规定了 96x48mm 的外部边框尺寸和 92x45mm 的面板开口尺寸。
定义 100 欧姆铂 RTD 特性的标准,其电阻与温度曲线由 α=0.00385 欧姆/度规定。
传感器或系统的输出电压在响应零上升时间阶跃函数输入时,放电至其原始值的 37% 所需的时间。此参数决定低频响应。
用于控制向磁盘传输和从磁盘传输信息的程序,例如 MS DOS。
测量点从其静止位置移动的距离。峰到峰位移是振动点在其正负极限之间的总运动距离。测量单位以英寸或毫英寸表示。
热敏电阻的比值,它将内部功率耗散的变化与体温度的相应变化相关联。
溶液中物质解离程度的量化表达值。K 值越小,溶液中物质的解离越少。此值随温度、离子强度和溶剂的性质而变化。
直接存储器访问;IBM PC 的一种高速数据存储模式。
需要两个计算机字来表示数字的精度等级。数字以 17 位的精度存储,并最多以 16 位打印。
由于多个因素(包括环境温度变化、时间和线路电压等)导致的读数或设定值在长时间内的变化。
时间比例控制器中常见的一种现象。它指的是由于控制器的时间比例作用,系统温度实际稳定点与设定点之间的温度差。
包含两个独立传感元件的传感器组件。
一种模数转换器,在特定时间内对信号进行积分,然后对参考电压的时间间隔进行计数,以将积分信号恢复为零。这种转换器以低成本提供高分辨率、优秀的标准模式噪声抑制,而且对电路元件的依赖性最小。
一对彼此绝缘的导线,外部有绝缘护套包裹内绝缘对。
指同时在两个方向上进行独立数据通信传输。同“全双工”。
完成一个开/关周期的总时间。通常指温度控制器的开/关周期时间。
一种离心平衡机,提供进行双平面平衡所需的信息。
输入在特定时间段内不断变化,并根据时间推移记录输出的校准过程。
由速度增加引起的静压到滞止压的压差。动态压力随着速度的平方增加。
中心主轴线与轴线不重合的状态。
将接收到的数据反射给发送者。例如,按下键盘上的键通常会作为字符显示在屏幕上。
信号线上的电气噪声,干扰所需的信息信号。
将电极浸入到溶液中时,电极和溶液之间的电位差。
见“等电位点”。
任何在溶液中能导电的物质。常见的电解质有酸、碱和盐。
电池中两个电极之间的电位差。当没有电流通过电池时,电池的电动势是测得的电池电压。可以通过具有高输入阻抗的pH 计测量。
一个专门研究接口设备的电气和功能特性的标准组织。
电动势。电位能的上升。主要单位是伏特。
电磁干扰。
物体发射的能量与同温度下黑体发射的能量之比。物体的发射率取决于其材料和表面纹理;抛光金属表面的发射率约为 0.2,而木块的发射率约为 0.95。
滴定的表观等当点,在此点上出现相对较大的电位变化。
全量程校准曲线的终点。
吸收热量。当一个过程吸收热量时,称其为吸热过程。
物体的内能与其体积乘以压力的乘积之和。
换能器在运输、储存、搬运和操作过程中可能暴露在外的所有条件。
PROM 可以通过紫外线或电流擦除。
化学反应中在平衡时生成的物质的浓度(或活度)的乘积除以反应物浓度的乘积,每个浓度提高到化学方程中物质的系数的幂。
电解质的正负离子在液体结点间不发生电荷分离的情况下等速扩散。
电解质的等效电导率定义为,含有一个当量溶解物质的溶液体积在两个相距 1 厘米的平行电极之间的电导率,并且该体积足够大以包含所有溶液。L 从不直接确定,而是根据比电导率(Ls)计算得出。如果 C 是溶液的浓度(以每升克当量表示),那么每立方厘米的浓度为 C/1000,因此含有一个溶质当量的体积为 1000/C。
输出与特定参考标准之间的允许偏差。通常以全量程的百分比表示。
换能器显示的值与被测量的真实值之间的差异。通常以全量程输出的百分比表示。
合金混合物的最低可能熔点。
为了正常操作而施加到换能器上的外部电压电流。
释放热量。当一个过程释放热量时,称其为放热过程。
修正收缩流中两个压力测量区域之间的密度变化的修正系数。
一种外壳,能够承受内部气体爆炸并防止由于火花、闪光或容器本身的爆炸而引起周围气体爆炸,并保持不会点燃周围气体的外部温度。
热电偶探头的一种结构形式,其热端或测量接头突出于护套材料之外,完全暴露在被测介质中。这种结构形式通常具有最快的响应时间。
一种温度刻度,海平面上水的冰点为 32 度,沸点为 212 度。
一种可压缩的管状配件,压缩到压缩配件内的探头上,形成气密密封。
用于对未安装在平衡机上的组装机械进行平衡操作的一种测量仪器。
由从仪器的焦平面上延伸的角锥定义的空间体积。
作为一个单元进行处理的一组相关记录或数据。
用于使内部元件与膜或样品相接触的定义成分的溶液。封闭在 pH 玻璃泡中的溶液称为内部填充溶液。这种溶液通常含有缓冲的氯化物溶液,以提供稳定的电位和指定的零电位点。围绕参考电极内部并需要定期补充的溶液称为参考填充溶液。它通过连接点使参考电极内部与样品相接触。
存储在 PROM 中的程序。
用于标识某种条件或事件的各类指示器;例如,表示数据传输终止的字符。
一种包含磁性介质的小型柔性磁盘,用于存储数字数据以供以后检索和使用。
流体运动的实际速度或速度。
液体或气体在压力或重力等力作用下的运动。
用于测量流动流体的流量或数量的设备。
符合 Factory Mutual Research Corporation 制定的一组特定规范的仪器。
一个制定工业安全标准的组织。
由施加的力引起的系统振动。稳态振动是周期性或随机运动的恒定不变条件。
一种广泛使用的高级编程语言,适用于可以用代数公式表达的问题。通常用于科学应用。
以每分钟英尺为单位的流速。
以每秒英尺为单位的流速。
物质从液态变为固态的温度。
一种换能器输出,以偏离中心频率的偏差形式获得,偏差与施加的激励成比例。
在给定时间单位内发生的周期数。RPM-每分钟转数。CPM-每分钟周期数。
频率形式的输出,随施加的输入而变化。
完全组装的换能器元件的自由(非强迫)振荡频率。
在指定时间段内事件发生的周期数。其倒数称为周期。
使用四个有源元件或应变计的一种惠斯通(Wheatstone)电桥配置。
最小输出与最大输出之间的代数差。
三模式 PID 控制器。一种具有积分和微分功能的时间比例控制器。积分功能自动将系统温度调整至设定温度,以消除由于时间比例功能引起的温度下降。
重力加速度力,等于 32.1739 英尺/秒² 或 386 英寸/秒²。
压阻式应变计的电阻相对变化与长度相对变化的比率的量度。
应变测量发生的两个点之间的距离。
一种相对于环境压力测量压力的换能器。
绝对压力减去当地大气压力。
电路中使用的放大量。
一种通过偏转磁线圈测量小电流的仪器。
以每小时加仑计的体积流量。
以每分钟加仑计的体积流量。
1. 电位与周围地球相同的电气中性线。
2. 直流电源的负极。
2. 电气系统的参考点。
热电偶探头的一种结构形式,其中热端或测量接头与护套材料电气接触,使护套和热电偶具有相同的电位。
两个有源元件或应变计。
特定时刻单向数据通信;两个设备都可以发送和接收数据,但一次只能有一个发送或接收。
一种基于状态/数据信号的接口程序,确保有序的数据传输,与异步交换相对。
永久形式(通常为打印输出)而非临时形式(如磁盘或显示终端上的)的输出。
与计算系统相关的电气、机械和机电设备和部件,与固件或软件相对。
流量系统中的压力损失,使用长度参数(如英寸水柱、英寸汞柱)测量。
以流体高度表示的压力,P=yrg,其中 r= 流体密度,y= 流体柱高度。以流体高度表示的压力,r=yrg,其中 r 是流体密度,y= 流体柱高度。g= 重力加速度。
1. 热力学:可以吸收热能的物体。
2. 实际应用:用于散热的带散热片的金属装置,用于散发安装在其上的固态元件的热量。
热能从高能体流向低能体的过程。传递方式有:导热;两个物体接触。对流;导热的一种形式,其中接触的两个物体为不同相态,例如固体和气体。辐射:所有物体都发出红外辐射。
一种处理金属的过程,通过加热到特定温度并以特定速度冷却来改变金属的属性。
热能,以卡路里或 BTU 为单位表示。
表示频率的单位。与每秒周期数同义。
指使用字符 0 到 9 和 A 到 F 表示值的十六进制计数系统。机器语言程序通常以十六进制表示法编写。
表保持是用于停止 A/D 过程并冻结显示的外部输入。BCD 保持是用于冻结 BCD 输出,同时允许 A/D 过程继续操作的外部输入。
定义通过应变测量来测量机械应力的基础。胡克线的梯度由相当于弹性模量 E(杨氏模量)的比率定义。
多部件系统中的主要或控制计算机。
溶液中氢离子的活度。通过氢的活度系数(f H+)与氢离子浓度(CH+)相关联。
当电极系统返回到溶液中时,通常不会立即达到平衡。这种现象常见于暴露于其他影响(如温度、光线或极化)的电极中。
当测量值首先以增加然后以减少的值接近时的输出差异。在任何一个校准周期内以全量程的百分比表示。另见“死区”。
用图形显示的功能符号。计算机要执行的一种或多种功能的图形表示。
有时用于描述带内置电子装置的加速度计的术语。
对电流流动的总阻力(电阻加反应)。
电磁光谱中延伸到红光以外的区域,从 760 纳米到 1000 微米(106 纳米)。它是用于非接触式温度测量的辐射形式。
进行平衡前转子中存在的任何类型的不平衡。
在换能器的激励端子上测量的电阻。
pH 计的输入电阻是玻璃电极端子和参考电极端子之间的电阻。pH 测量电极链的电位始终受总电极电阻和输入电阻之间的电压分配影响。
见“未接地接头”。
在室温下施加特定直流电压时,在换能器的两个绝缘点之间测量的电阻。
一种温度控制形式。见“自动重置”第 2 条。
使用两个或多个探头进行相同的测量时可能出现的测量误差。这是由不同探头的特性差异导致的。
两个系统或设备相互连接并相互作用的方式。
放置在玻璃电极内部的参考电极。
一种系统程序,在运行时将高级语言程序的每条指令转换为机器代码并执行,然后再执行下一条指令。
以可以恢复的方式停止一个过程。
在正常或异常条件下不会产生任何火花或热效应,不会点燃特定气体混合物的仪器。
定义类似于非电解质粒子的迁移率,即在单位电力影响下离子在特定溶剂中获得的速度。
溶液中离子的重量浓度,计算方法如下:用溶液中每种离子的浓度(C)乘以相应离子的电荷(Z)的平方,对溶液中的所有离子求和,然后除以 2:离子强度– 1/2 _ Z² C。
1948 年国际实用温标。1948 年第九届国际计量大会指定的温度测量固定点。
1968 年国际实用温标。1968 年国际计量大会规定的温度测量固定点。
美国仪器学会。
通过使用弹性隔离材料减少系统响应外力的能力。
不受温度变化影响的电位。它是给定电极对的 dE/dt 为零时的 pH 值。通常,对于玻璃电极和 SCE 参考,当浸入 pH7 缓冲液时,大约获得此电位。
温度恒定的一个过程或区域。
热能的基本单位。
转子的一部分,与轴承接触或由轴承支撑并在其中旋转。
热电偶中两种不同金属连接的点。
指存储容量时为 2 的 10 次方(十进制表示为 1024)。
符号 K。基于摄氏温标的绝对或热力学温标单位,以冰点和沸点之间 100 个单位为基准。0°C=273.15K(开尔文温标不使用度(°)符号)。
等于 1000 瓦。
1000 瓦时。千伏安(kva):1000 伏安。
与运动中的质量相关的能量,例如 1/2 rV²,其中 r 是运动质量的密度,V 是其速度。
千伏安(1000 伏安)。
1. 信号输出与接收信号的仪器响应之间的时间延迟。
2. 两个波形之间的时间关系,其中一个波的固定参考点出现在参考波的同一点之后。
流体的流动,其粘性力比惯性力更显著,通常出现在雷诺数低于 2000 时。
在单个芯片上结合约 1000 到 10000 个电路。LSI 电路的典型例子包括存储芯片和微处理器。
以每磅 BTU 数表示。将一磅沸水转换为一磅蒸汽所需的(吸收的)热量。
允许或确定流体通过密封泄漏的最大速率。流体的类型,差压误差限:ANSI 规范 MC-96.1(1975)定义的热电偶导线热电响应的容差带,以度数或百分比表示。
残差(偏差)的平方和最小的直线。
换能器可以承受并且仍然保持在指定公差范围内的最小压力周期数。
ANSI 规范 MC-96.1(1975)定义的热电偶导线的热电响应的容差带,以度数或百分比表示。
校准曲线与指定直线的接近程度。线性度以任何一个校准周期中指定直线上任何校准点的最大偏差表示。
存在于液体-液体边界之间的电位差。此电位的符号和大小取决于液体的成分和使用的接头类型。
由相关外部电路呈现给换能器输出端子的阻抗。
过程的电力需求,用功率(瓦特)、电流(安培)或电阻(欧姆)表示。
以十的幂显示数据的方法,在获得最大范围的同时保持刻度低端的分辨率。
热电偶电路的总电阻,由热电偶导线电阻引起。通常用于模拟高温计,典型的环路电阻要求为 10 欧姆。
对于数字输入电路,输入为 2.0 至 5.5 V,可以提供 20 µA 的电流时将获得逻辑 1,输入为 0 至 0.8 V,可以吸收 400µA的电流时,将获得逻辑 0。对于数字输出信号,逻辑 1 表示为 2.4 至 5.5 V,电流提供能力至少为 400µA;逻辑 0 表示为 0 至 0.6 V,电流吸收能力至少为 16 mA。LS 代表低功耗肖特基。
具有 LS-TTL 电压水平的负载,逻辑 1 时将吸收 20µA 的电流,逻辑 0 时将吸收 -400µA 的电流。
显示中最右边的活动(非虚拟)数字。
当指存储容量时,表示 2 的 20 次方(十进制表示为 1,048,576)。
用二进制形式编写的计算机可以直接执行的指令。也称为目标代码和目标语言。
精确加工的轴,工件安装在其上以进行平衡。
比例控制器上进行的调整,根据设定点调整比例带,以消除下垂或偏移误差。
限制控制器中的开关,用于在超过限制后手动重置控制器。
体积流量乘以密度,即每小时多少磅或每分钟多少千克。
磁盘或磁带等设备,用于存储大量可以被中央处理器轻松访问的数据。
相对于平均特性(电阻变化与应变的图)的偏差超过 ±5% 的应变值。
在室温条件下可以施加到换能器,而不会造成超过规定公差的损坏或性能下降的最大激励电压或电流。
仪器或传感器可以安全运行的最高温度。
设备可以安全地处理的最大功率,以瓦特为单位。
见“活度系数”。
过程平衡的最高温度和最低温度的平均值。
被测量的物理量、属性或条件。
热电偶接头,称为热端,用于测量未知温度。
在相同的试样应变值下,应变负载增加和减少时的指示差异。
对于除水以外的溶剂,介质效应是与零浓度下水的标准状态相关的活度系数。它反映了离子与各种溶剂分子之间的静电和化学相互作用的差异。溶剂化是最重要的相互作用。
物质从固变转变为液变的温度。
pH 敏感玻璃泡称为膜,在两个膨胀的玻璃表面上形成具有离子交换特性的双层时,该膜上形成电位差。膜与内部元件及填充溶液接触,并将其与样品溶液分开。
调整转子的质量分布,将不平衡或由于不平衡引起的振动减少到可接受值的过程。通常通过向转子添加或移除材料来进行校正。
一种透明的矿物质,用作高温烤箱中的窗口材料。
百万分之一安培,10-6 安培,符号为 µA。
物理尺寸较小的计算机。可以放在桌上或桌下;基于 LSI 电路的这种计算机具有与当前的小型计算机系统相关的强大功能。
百万分之一米,10-6 米。
百万分之一伏,10-6 伏。
千分之一英寸(0.001″)。
千分之一安培,10-3 安培,符号为 mA。
千分之一米,符号为 mm。
电动势的单位。使 1 毫安的电流流过 1 欧姆电阻所需的电位差;千分之一伏,符号为 mV。
一种热电偶电缆,具有外金属护套和内部矿物(氧化镁)绝缘,将一对热电偶导线相互之间以及与外护套分隔开。这种电缆通常被拉细以压实矿物绝缘,直径范围为 0.375 到 0.010 英寸。这种电缆非常适合高温和严酷工况的应用。
在模拟刻度上显示的最小单位划分。
一种将数字信号转换为音频信号以通过电话线传输,并在接收时进行相反操作的设备。
以每千克溶剂中的摩尔数表示的浓度度量。
带有单个正电或负电荷的离子(H+,Cl-)。
计算机的印刷电路板,包含系统中其他板的总线和边缘连接器。在微型计算机中,主板包含微处理器和用于扩展板的连接器。
安装换能器时产生的误差,包括电气和机械误差。
显示的最左边的数字。
用于测量三线 RTD 温度计的高精度电桥配置。
允许不同的输入(或输出)信号在不同时间使用相同线路的一种技术,由外部信号控制。多路复用用于节省布线和 I/O端口。
没有内部连接的连接点。
国家标准局。
国家标准局。
随着温度升高,电阻减小。
美国国家电气制造商协会的标准,定义了主要用于室内或室外使用的机箱,以提供防风尘和雨水、溅水和软管导水防护。
美国国家电气制造商协会的标准,定义了用于国家电气规范中分类为 Class I、Groups A、B、C 或 D 类场所的防爆机箱
美国国家电气制造商协会的标准,定义了具有污垢、灰尘、防腐液体飞溅和盐雾防护功能的机箱。
美国的旧式面板仪表标准,需要 3.93x1.69 英寸的面板开孔。
对电极行为的数学描述:E 是感测电极和参考电极之间产生的总电位,以毫伏为单位;Ex 随着电极的选择、温度和压力而变化:2.3RT/nF 是能斯特因子(R 和 F 是常数,n 是离子的电荷,包括符号,T 是以开尔文为单位的温度),ai 是电极响应的离子的活度。
术语 2.3RT/nF 是能斯特方程,在 T=25°C 的情况下,当 n=1 时等于 59.16 mV,当 n=2 时等于 29.58 mV,并且包括术语 n 中的离子电荷的符号。能斯特因子随温度而变化。
通过通信线路连接在一起以共享信息和资源的一组计算机。
一个字节的一半。
一种镍铬/镍硅热合金,用于测量高温。在这些合金中,热电压随导线规的变化而呈现不一致性。
面板仪表过滤叠加在信号上的噪声并应用于 SIG HI 到 SIG LO 输入端子的能力。通常以 50/60 Hz 时的 dB 数表示。
信号线上不希望出现的电气干扰。
物体内给定平面上的单位面积力,计算公式为 a=F/A。
一种可逆的氢电极(Pt),在 1 个大气压分压下与氢气接触并浸入含有单位活度氢离子的溶液中。
仪器抑制输入端子上通常为线路频率(50-60 Hz)的干扰的能力。
国家标准管螺纹。
导致输出绝对值最小的条件,如平衡。
外径。
基数为 8 的数字系统。
设定点和实际过程温度之间的温差。也称为下垂。
无氧高导电性铜。用于 T 型热电偶的纯铜的工业名称。
用于测量电阻的仪器。
全开或全关的控制器。
测量电路任何部分的电气接触缺失。开路通常表现为显示电位的快速大幅跳跃,随后是超量程读数。
控制计算机的整体运行并执行各种任务的程序集合,例如为程序和数据分配内存位置、处理中断、调度作业和控制系统的整体输入/输出。
通过与一级标准溶液中的 pH 测量值相关联来确定样品 pH。这种关系假定电极误差(如灵敏度变化和非对称电位变化)可以忽略或补偿,前提是标准和样品之间的液接电位保持恒定。
两个网络仅通过 LED 发射器和光电接收器连接,二者之间没有电气连接。
重心位于两个轴颈之间的一种双轴颈转子。
在压力换能器的输出端子上测量的电阻。
在被测量对象没有变化的情况下,换能器直流输出的 RMS、峰-峰(按规定)交流分量。
由换能器的输入电压产生的电信号。
在达到设定点温度时,过程超过设定点温度的度数。
发生在模拟仪表中的一种光学错觉,会导致读数错误。当观察角度与指示针垂直的仪表面不在同一平面时,会出现这种视差。
同时发送所有数据位。通常用于计算机和打印设备之间的通信。
用于测试传输数据的一种技术。通常,在数据中添加一个二进制数字,使二进制数据的所有数字之和始终为偶数(偶校验)或始终为奇数(奇校验)。
当电流通过热电偶接头时,根据电流流动的方向,会吸收或释放热量。此效应与焦耳 I²R 加热无关。
当转子的质量分布使其不会因离心力作用而向轴承传递任何振动力或运动时,转子完全平衡。
位于 CPU 和主存储器外部但通过适当的电气连接与 CPU 和主存储器相连接的设备,例如打印机、调制解调器或终端。pH 接头:参考电极或组合电极的接头是一个渗透膜,填充溶液通过它逸出(称为液接点)。
传统标准 pH 标度,基于可以从德拜-休克尔(Debye-H¸ckel)定律计算一级缓冲液的单个离子活度系数而建立。
两个周期波形上相同参考点之间的时间差,用度数表示。
一种温度控制形式,通过限制线路电压的相位角来控制提供给过程的功率。
周期函数与参考之间的基于时间的关系。在电学中用角度度数表示,描述两个交流波形的电压或电流关系。
一种三模式控制动作,其中控制器具有时间比例、积分(自动重置)和微分速率动作。
一种换能器,产生与振动加速度成正比的电荷。
随应力而变化的电阻。
显示屏上用于形成图像的可定义位置。对于图形显示,像素更多的屏幕可提供更高的分辨率。
平衡机的一种操作,用于减少特定转子的校正平面干扰比。
一种非标准的高温铂热电偶合金,其热电压几乎与 K 型热电偶相匹配(Englehard Industries 的商标)。
一种铂-铑合金,与铂 -30% 铑(含有 30% 铑的铂合金)结合使用,形成 B 型热电偶的负极线。
一种铂-铑合金,与纯铂结合使用,形成 S 型热电偶的正极线。
一种铂-铑合金,与纯铂结合使用,形成 R 型热电偶的正极线。
一种铂-铑合金,与铂 6% 铑(含有 6% 铑的铂合金)结合使用,形成 B 型热电偶的正极线。
为了制定热电偶的热电动势表,美国国家标准局将每种热电偶合金与纯铂丝配对(1973 年前称为铂 2,目前称为铂 67)。任何合金组合的热电动势可以通过合金的“对 Pt-67”热电动势求和来确定,例如,K 型热电偶的热电动势表是通过 Chromel 对 Pt-67 和 Alumel 对 Pt-67 值得出。
一种贵金属,其纯形式用于 R 型和 S 型热电偶的负极线。
受力方向上的扩展应变与垂直于该力的收缩应变之间的比率,公式为 v=-Et/E1。
在电学中,指具有两个带相反电荷的极,即一个正极和一个负极。
电极在小电流通过膜后无法再现读数。玻璃 pH 电极特别容易受到由 pH 计输入电路的小电流和电极从样品溶液中移除时或擦拭时积聚的静电引起的极化误差。
计算机上的信号输入(访问)或输出点。
随着温度升高,电阻减小。
与流体可能流动到的位置或高度相关的能量。
1. 一种通常用于控制电路的可变电阻。
2. 一种用于测量电压的平衡电桥。
一个为电路的其余部分或系统供电的单独单元或电路的一部分。
“百万分之一”的缩写,有时用于表示温度系数。例如,100 ppm 相当于 0.01%。
安装在流体导管内部或外部的流量计的一部分,产生与流量相对应的信号,从中可以确定流量。
由国家标准局(NBS)维护的标准参考单位和物理常数,是美国所有测量单位的基础。
国家标准局在 2.5 至 11.5 pH 的范围内建立的离子强度小于 0.1 的水性 pH 缓冲溶液,提供稳定的液接电位和一致的电极灵敏度。
法向应力最大和最小的轴。
用于描述多种类型的温度传感器的通用术语。
一种面板仪表,具有可调的零点和量程调整功能,可以校准,以工程单位显示信号读数,如 4–20mA、10–50mA 和 1–5V。
计算机执行任务时遵循的指令列表。
一种半导体存储器,其内容在编程后不能被计算机更改。
可以施加到换能器的感测元件而不会导致输出特性发生永久变化的指定压力。
以度数为单位表示的温度带,温度控制器的时间比例功能在其范围内起作用。
一种时间比例控制器,其中继电器的通电时间取决于系统的温度。
具有微分功能的时间比例控制器。微分功能感测系统温度上升或下降的速度,并调整控制器的周期时间,以最小化超调或欠调。
具有时间比例和积分(自动重置)功能的双模式控制器。积分功能将系统稳定后的温度自动调整回设定温度,从而消除系统中的下垂现象。
三模式 PID 控制器。具有积分和微分功能的时间比例控制器。积分功能自动将系统温度调整到设定温度,以消除由于时间比例功能引起的下垂。微分功能感测系统温度的上升或下降速度,并自动调整控制器的周期时间,以最小化超调或欠调。
通常由金属制成的外壳,位于加热器或探头的末端,用于连接。
一端封闭的金属或陶瓷管,温度传感器插入其中。该管保护传感器不受所插入介质的影响。
描述如何交换数据的正式定义。
描述如何交换数据的正式定义。
磅/平方英寸的差值。两点之间的压力差。
磅/平方英寸表压。以环境大气压力为参考压力。
磅/平方英寸标准。以标准大气压为参考压力。
占空比形式的输出,随测量对象而变化。
见“红外线”。
可在计算机运行期间读取和更改的存储器。与其他半导体存储器不同,RAM 是易失性存储器——如果 RAM 的电源中断或丢失,所有存储的数据都会丢失。
换能器旨在测量的值范围,由其上限和下限指定。
流量计的最大流量与最小流量之比。
基于华氏温标的绝对温标,冰点和沸点之间为 180°。459.67°R=0°F。
温度控制器的微分功能。
为微分功能采样系统温度的时间间隔。
一种测量技术,使用外部信号来为双斜率 A/D 转换器提供电压参考。外部信号可以来自施加到桥路电路或拾取电源的电压激励,从而消除由于电源波动引起的误差。
只读存储器(ROM)
为微分功能采样系统温度的时间间隔。
作为一个单元进行处理的不相关信息的集合。
换能器在施加验证压力后恢复正常状态所需的时间长度。
将金属电极放入含有两种不同氧化态物质的溶液中时产生的电位。
热电偶电路中保持在已知稳定温度的冷接点。标准参考温度为 0°C(32°F),但也可以使用其他温度。
可用于将部件旋转时的位置与停止时的位置联系起来的任何诊断点或标记。
垂直于轴线的任何平面,不平衡量参照此平面。
熔点高于 3600°F 的一种热电偶。最常见的是由钨和钨/铼合金制成的热电偶,类型为 G 和 C。它们可用于在非氧化、惰性或真空环境中测量高达 4000°F(2200°C)的高温。
具有特定容量的存储设备,例如比特、字节或字。
一种机电装置,通过物理移动电触点来使电路闭合或中断。
一种固态开关装置,通过电气方式闭合或中断电路,无需移动部件。
非硬连线;通过交换线路(如电话线)通信。通常指位于远离 CPU 的外围设备。
可重复性:换能器在相同条件下连续应用相同的测量值时再现输出读数的能力。可重复性以输出读数之间的最大差异表示。
在语言中具有所定义功能的词,不能用作变量名。
平衡后仍然存在的任何类型的不平衡。
对于热敏电阻,25°C 时的电阻与在 125°C 时的电阻之比。
热敏电阻的电阻与温度之间的关系。
导体对电流流动的阻力,以欧姆(1/2)测量。电阻是直径、电阻率(材料的固有属性)和长度的函数。
可检测的最小测量增量。分辨率通常受限于量化输入信号的比特数量。例如,12 位 A/D 可以分辨到 4096 分之一(2 的 12 次方等于 4096)。
换能器以最大幅度响应的测量频率。
传感器在特定条件下达到温度阶跃变化的 63.2% 所需的时间。传感器需要五个时间常数才能稳定在阶跃变化值的 60%。
换能器的输出由于输入阶跃变化而上升到最终值的指定百分比所需的时间。雷诺数:流体中惯性力和粘性力之比,由公式 Re=rVD/µ 定义,其中:r=流体密度,µ=粘度(以厘泊为单位),V=速度,D=管道内径。
射频干扰。
可变电阻器。
当一个转子可以在任意两个(任意选择的)平面[见“校正(平衡)平面”]中校正,然后其不平衡在任何速度下相对于轴线不明显超出平衡公差,并在接近最终支撑系统的条件下运行时,转子被认为是刚性的。
传感器或系统响应瞬时阶跃函数所需的时间,范围为响应波形上的 10% 到 90% 点。
室内条件:换能器正常运行的环境条件。
在一个完整周期内取信号平方的平均值的平方根。
转子是其轴颈由轴承支撑的旋转体。
电阻温度探测器。
盐桥是参考电极中包含填充溶液的部分,用于在参考内部电池与测试溶液之间建立电解质连接。辅助盐桥:一端开口的玻璃管,用于接收中间电解质填充溶液,另一端为参考电极尖端和接触样品的接头。
溶液中盐对活度系数的影响。
科学仪器制造商协会。发布了覆盖铂、镍和铜电阻元件(RTD)的标准的协会。
饱和甘汞电极。
硅控整流器。
向上、向下、向左或向右移动屏幕显示内容的全部或部分,以显示新信息。
流量计的一部分,从主要设备接收与流量成比例的信号,并显示、记录和/或传输该信号。
不符合主要标准溶液的要求但覆盖主要标准未覆盖的 pH 范围的 pH 缓冲溶液。当主要标准的 pH 值与样品 pH 值不接近时使用。
热电动势相对于温度的导数(变化率),通常以每度的毫伏特表示。
当两种不同金属的接头形成电路且两个接头的温度不同时,由于两个接头之间的温差,电路中会产生电流。
由两种不同金属制成的电路中热接点和冷接点之间的温差引起的开路电压。
由于功率耗散而引起的换能器内部加热。
换能器中直接响应输入的部分。
由于灵敏度变化引起的校准曲线斜率的变化。
仪器能够响应的输入信号的最小变化。
一种访问模式,按写入记录的顺序来检索记录。每次对文件的连续访问都指向文件中的下一个记录。
在单条传输线上一次发送一个位。与并行传输相对。
控制器设定用于控制系统的温度。
向仪表输入施加一个阶跃信号时,显示器稳定在最终值的一个数字以内所需的时间。
剪切应力与角剪切变形的比值。
当法向应力垂直于指定平面时,剪切应力平行于该平面。
角变形的度量,也可以直接测量,但不像轴向应变那么容易测量。
由矿物绝缘热电偶电缆制成,具有外金属护套的热电偶。
标准公制单位制的名称。
用于偏移、衰减、放大、线性化和/或滤波输入到 A/D 转换器的信号的电路模块。典型的输出信号调节器为 +2 VDC。
处理信号的形式或模式,使其对给定设备看来可理解或兼容,包括脉冲整形、脉冲截断、补偿、数字化和线性化等操作。
传递信息的一种电气传输(输入或输出)。
需要使用一个计算机字表示的数字精度。在单精度下,存储七位数字,并打印多达七位数字。与双精度相对。
一种信号输入电路,其中 SIG LO(有时为 SIG HI)连接到 METER GND。在交流电源供电的仪表中,接地环路通常不是问题,因为 METER GND 通过变压器与 AC GND 隔离。
一种重力或离心平衡机,提供单平面平衡所需的信息。
见“能斯特因子”。
在不进行特殊处理、不受到可见损坏的情况下,应变计在一个方向上能够承受的最小半径。
通常指从外部大容量存储器加载到计算机中的程序,还包括操作系统和文档。
溶液中的离子通常与至少一个溶剂分子结合。这种现象称为溶剂化。
用高级语言编写的不可执行程序。编译器或汇编器必须将源代码转换成计算机可以理解和处理的目标代码(机器语言)。
调整过程或应变表的增益,使指定的工程单位显示量程对应于指定的信号跨度。例如,200°F 的显示量程可能对应于 4-20mA 发射器信号的 16mA 量程。
一个范围的上限和下限之间的差值,以与范围相同的单位表示。
为选项、特殊配置或其他配置预留的连接点。该点在电气原理图上的位置用(E#)标识。
任何材料的质量与 4°C 时相同体积的纯水的质量之比。
使某物体的温度升高 1° 所需的热能与将等质量的水温升高 1° 所需的热能之比。
一种只允许特定带宽的电磁光谱通过的滤波器,例如 4 至 8 微米的红外辐射。
利用振动信号的频率成分来确定振动的来源和原因。
按频率将整体振动分解成幅度成分。
光学仪器在给定距离处的视场横截面形成的圆的直径。
随机或不确定的故障。
固态继电器(见“继电器(固态)”)。
仪器或传感器在输入恒定不变时保持一致输出的特性。
静压和动压之和。
电极的标准电位 E0 是正常氢电极和所有组分在单位活度时的电极之间的可逆电动势。
在一种标准化溶液(缓冲液)中平衡电极电位的过程,以便将未知溶液中产生的电位转换为 pH 值。
在室温下在固定点上记录压力与输出的校准过程。
适用于室温的误差带。
流体无论处于运动状态还是静止状态时的压力。可以通过在流动边界上垂直钻孔并与流动边界齐平以不干扰流体的方式来感知。
中心主轴仅平行于轴轴线显示的不平衡状态。
在流动管线的测量部分中不会随时间而显著变化的流量。
由不变的持续周期力引起的振动状态。
使部件产生某种偏转或运动所需的力与偏转或运动之比,以(力/偏转)磅/英寸或克/厘米表示。
字符或块后面的信号,使接收设备准备好接收下一个字符或块。
一种将力、压力、张力等转换为电信号的测量元件。
长度变化与初始未受力的参考长度之比。
字符的序列。
涡流计设计中的重要无量纲参数,定义为:s=Fh/V,其中 f=频率,V=速度,h=参考长度。
将液体冷却至其冰点以下而不变成固态的过程。
为电容性负载或温度依赖性电阻负载(如钨或钼加热器)首次接通电源时产生的短时间的电流,通常持续时间不超过几个周期。
由于参考液接电位的变化导致的误差来源,取决于电极是浸入到上清液还是更深的沉积物中。通常出现在含有树脂或带电胶体的溶液中。
支配语言结构的规则。
用于保存数据或计算机程序的介质。磁带可以是永久形式的,例如穿孔纸带,也可以是可擦除的,例如磁带。通常,磁带作为大容量存储介质使用,形式为磁性,并且具有比磁盘大得多的存储容量,但向磁带写入数据或从磁带中恢复数据所需的时间比从磁盘长得多。
数据通信的同义词,指从一个点到另一个点的信息传输。
“温度系数”的缩写:由于温度变化导致的误差。通常以 %/°C 或 ppm/°C 表示。
在指定范围内的任何测量值下,当换能器温度从室温变化到指定温度极限时,输出的最大变化。
热零点偏移和热灵敏度偏移的所有公差适用的环境温度范围(温度误差)。
换能器可以正常运行的环境温度范围,由其极限值给出。如果超过补偿范围,可能需要重新校准。
用于向计算机输入数据并记录输出的输入/输出设备。
在特定温度范围内,每单位温度变化导致的半导体电阻变化。
材料以热能形式传导热量的特性。
见“塞贝克(Seebeck)电动势”。
由于温度升高而导致的尺寸增加,以单位长度或每度尺寸增加的单位表示,例如英寸/英寸/摄氏度。
物体中或表面上的温差分布。
由于环境温度从室温变化到补偿温度范围的指定极限而导致的灵敏度偏移。
由于环境温度变化引起的零压力输出偏移的误差。因此,整个校准曲线平行移动。
由烧结半导体材料制成的温度感测元件,其电阻随温度的微小变化而发生较大变化。热敏电阻通常具有负温度系数。
(ANSI 符号)
J 铁/康铜
K CHROMEGA®/ALOMEGA®
T 铜/康铜
E CHROMEGA®/康铜
R 铂/铂 13% 铑
S 铂/铂 10% 铑
B 铂6% 铑/铂 30% 铑
G*钨/钨 26% 铼
C*钨 5% 铼/钨 26% 铼
D*钨 3%铼/钨 150 铼
*非 ANSI 符号。
两种不同金属的接头,其电压输出与热端和引线(冷端)之间的温差成比例(见“塞贝克电动势”)。
热电偶的排列方式,使交替接头处于测量温度和参考温度。此排列放大了热电电压。热电堆通常用作辐射高温测定中的红外探测器。
一种两端封闭的管,用于保护温度传感器免受恶劣环境、高压和流体的影响。它们可以通过管螺纹或焊接法兰安装到系统中,通常用耐腐蚀的金属或陶瓷材料制成,具体取决于应用。
当电流在具有温度梯度的导体中流动时,在梯度边界的导体中会出现可逆的吸热或放热现象。
换能器振动:通常指任何将运动(无论是冲击还是稳态振动)转换为与运动成比例的电信号的设备;传感器。
将能量从一种形式转换为另一种形式的设备(或介质)。该术语通常用于指将物理现象(压力、温度、湿度、流量等)转换为电信号的设备。
机械系统的临时振动或运动。
层流和湍流之间的流动,通常在雷诺数 2000 到 4000 之间。
一种用于开关交流波形的固态开关设备。
由电缆绝缘层引起的电荷产生。这在高阻抗加速度计中尤其麻烦。
所有三相(固态、液态和气态)可以在平衡状态下共存的一种热力学状态。水的三相点为 0.01°C。
给定物质的固态、液态和气态可以同时存在(但数量可能不同)时的温度和压力。
AC 或 AC+DC 信号的真实均方根值,通常用于确定信号的功率。对于完美正弦波,RMS 值是整流平均值的 1.11072 倍,用于低成本计量。对于显著非正弦信号,需要真实 RMS 转换器。
具有 TTL 电压水平的负载,逻辑 1 时将吸收 40 µA 的电流,逻辑 0 时将吸收 -1.6mA 的电流。
对于数字输入电路,输入为 2.0 到 5.5V,可以提供 40µA 的电流时将获得逻辑 1,输入为 0 到 0.8V,可以吸收 1.6mA 的电流时,将获得逻辑 0。对于数字输出信号,逻辑 1 表示为 2.4 到 5.5V,电流提供能力至少为 400µA;逻辑 0 表示为 0 到 0.6V,电流吸收能力至少为 16mA。
晶体管-晶体管逻辑。仅使用晶体管形成逻辑门的一种固态逻辑形式。
当惯性力大于粘性力时出现这种情况。这通常发生在雷诺数超过 4000 时。
误差在标称指定值的正负一个标准偏差(±1%)以内,根据总体计算得出。
美国保险商实验室公司。一个制定商业和工业产品标准的独立实验室。
蓝光以下的电磁光谱部分(380 纳米)。
转子因离心力而将振动力或运动传递到其轴承的状态。
相对于径向平面(测量平面或校正平面)的不平衡容差是指定为最大值的不平衡量,低于此值的不平衡状态被认为是可接受的。
过程温度在冷却循环关闭后低于设定点温度时的温度与设定点温度之间的温差。
热电偶探头的一种结构形式,其中热端或测量接头完全被护套材料包围并与之绝缘。
热电偶探头的一种结构形式,其中热端或测量接头完全被护套材料包围并与之绝缘。
低于大气压的任何压力。
位移随时间变化的速率;用 dx/dt 表示。
换能器感测到特定振幅和频率的振动时记录在输出中的误差。
在室温下对特定轴施加特定幅度和频率范围的振动时,换能器输出的最大变化。
物质对流动的固有阻力。
电路中两点之间的(电)电位差。基本单位来源于每单位电荷的做功(V=W/Q)。一伏特是在电路种两点之间移动一库仑的电荷所需的电位差(使用一焦耳的能量)。
可以用伏特为单位测量的电位。
用于测量电压的仪器。
根据全封闭导管的横截面积和平均流体速度计算得出的总流量,公式为 Q=VxA。Q=体积流量,V=平均流体速度,A=管道的横截面积。
从加热器加热表面积的每平方英寸发出的瓦特数。以每平方英寸瓦特为单位表示。
由四个电阻、一个电动势源和一个电流计组成的网络,当四个电阻相匹配时,电流计将显示零偏转或“零”读数。
在计算机图形学中,系统中定义的一个没有任何限制的区域;图形中的无限“空间”。
由 CPU 作为一个单位处理的位数。在 8 位机器中,字长为 8 位;在 16 位机器中,字长为 16 位。
根据主要或次要标准进行校准的单位测量标准,用于校准其他设备或进行比较测量。
将数据记录在存储设备或数据介质上的过程。
杨氏模量(弹性模量)相当于正常应力与应变之比。
调整过程或应变表的显示,使显示的零点对应于非零信号,例如 4 mA、10 mA 或 1 V 直流。调整范围通常以计数表示。
显示零毫伏的电气零点。与斜率控制结合使用,以提供更窄范围的校准。
热敏电阻或 RTD 元件在没有功率耗散时的电阻。
指示器或记录仪的量程可能会偏离零点(零点抑制),以便使量程的两个极限都不为零。例如,一个记录从 400° 到500° 的 100° 量程的温度记录仪,其零点抑制为 400。
将电路接通或断开的时间安排在电压波形跨零电压时;通常仅用于固态开关设备中。
在计算机图形中,通过移动窗口和指定各种窗口大小,使对象显示得更小或更大的过程。
为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
测试与仪器仪表术语表
常用的测试与仪器术语综合清单
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor to present innovative approach for EV high voltage to SELV conversion
Join us at WCX to learn how high-density modules downsize the power delivery network, enhance efficiency and improve overall performance