![Kodiak truck image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-pi-podcast-kodiak-medium.jpg?t=767)
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
随着 Kodiak Robotics 将自动驾驶技术融入商用卡车车队,面临的挑战包括整合传感器来“观察”卡车环境,尤其是电源系统设计毋庸妥协,需要具有可靠、高效并具有执行系统内健康监控的功能。
随着 Kodiak Robotics 将自动驾驶技术融入商用卡车车队,面临的挑战包括整合传感器来“观察”卡车环境,尤其是电源系统设计毋庸妥协,需要具有可靠、高效并具有执行系统内健康监控的功能。
商业卡车运输是美国经济的支柱,这一点在过去几年里表现得最为明显,因为与新冠疫情导致的供应链中断席卷了整个美国。与此同时,找到愿意开卡车的人越来越难。美国卡车运输协会 (American Trucking Association) 数据显示,美国卡车司机的平均年龄约为 48 岁,长途卡车司机的平均年龄甚至更高,这可能就是去年美国卡车司机短缺 8 万名的原因所在。
许多行业分析师认为,长途商业卡车运输可能是自动驾驶汽车技术的第一个主要使用案例,因为与在二级道路和城市街道上行驶的许多细微差别相比,高速公路驾驶的问题没那么复杂。
此外,从经济角度来看,卡车运输业可以从自动驾驶中受益更多。自动驾驶系统的成本在一辆行驶里程在 100 万至 200 万英里的卡车上更容易摊销。此外,由于服务时间限制,有人驾驶卡车平均每天只能工作 7.5 小时。自动驾驶卡车的使用率可以翻倍甚至到 3 倍,只有充电、接收和装载新货物时需要停下来。
在这种背景下,Kodiak Robotics 于 2018 年应运而生,业务重点是为长途环境开发可融入运输公司车队的自动驾驶技术。Kodiak 自动驾驶解决方案 kodiakDriver 包含一套名为 SensorPods 的模块化硬件系统,该系统集成了使用卡车传统后视镜安装点“观察”其周围环境所需的大多数传感器。Pods 的模块化设计允许在几分钟内对其进行开关,可最大限度延长车队的正常运行时间,无需专业培训的技术人员安装设备并重新校准传感器网络。
自 2019 年在德克萨斯州达拉斯市南部启动运营中心以来,Kodiak 一直专注于开发一种安全的、能应对苛刻长途环境的系统。仅在今年,Kodiak 就通过 kodiakDriver 的不间断运行完成了一些货运巨头的多个试点项目,其中包括从达拉斯到亚特兰大的 4 次不间断往返。自 2022 年 8 月以来,Kodiak 一直在德克萨斯州为家居用品零售商宜家提供自动驾驶货运服务,每周七天在贝敦的配送中心和旧金山的宜家商店之间不间断运行。
“Kodiak 团队代表了自动驾驶汽车行业那些经验最丰富的人。”该公司创始人、首席执行官 Don Burnette 表示,“这帮助我们绕过行业起步时通常使用的试错方法,采取了最直接的成功途径。”
这些需求便是吸引 Kodiak 与 Vicor 公司的定制设计子公司 Vicor 电源系统 (Vicor) 合作的原因。该团队利用 Vicor 的电源模块设计高密度、高性能的电源系统,是自动驾驶汽车系统的理想选择。
Kodiak 电源系统使用几种 Vicor 电源模块来支持其需要 12、24 及 48V 电源母线的传感器需求。这些模块包括 Vicor NBM6123、BCM6123、PRM™ 和 VTM™ 等。所有电源模块均可在非常小巧的封装中提供高效、可靠的电源转换。
Kodiak 平台包含四条基本母线,必须指向特定的传感器、执行器和处理器。每组输出均可通过专用 CAN 母线监控并进行单独控制。
此外,当卡车入库充电时,Vicor 还可为 48V 系统提供电池充电。AC 岸电系统可在发动机不运行时维持电池电量水平,从而允许维修技术人员和工程师在室内用车。Kodiak 能够通过在卡车上使用 Vicor 48V 系统,缩小线缆尺寸,减轻重量、节省空间,使车辆能支持大功率应用。
商业运输被低估,但也是全球经济稳定不可或缺的因素。如今,Kodiak 已整装待发,随时准备通过自动驾驶运输来为该产业实现变革,使卡车运输更可靠、更高效。
本文最初由 Panel Building & System Integration 发表。
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
Vicor 提供最大限度减轻车辆重量和 48V 区域架构的解决方案
使用高效率和高功率密度的电源模块化解汽车电气化挑战
先进的电力电子技术在新一代电动汽车中的重要性
Vicor 的汽车营销总监 Greg Green 分享了为什么在未来的电动汽车设计中,更节能的系统至关重要
48V 的高科技快捷方式
Vicor 公司的 Greg Green 向 Autoline TV 的 John McElroy 阐述了在 48V 区域架构中使用电源模块的优势