2025 台北无人机产业链趋势暨电源系统研讨会,台湾
电源模块为当今先进的无人机提供卓越的性能和创新
智能型电源系统和增强型机器人智慧可实现自主无线充电,达到最佳性能。
对更高效、更灵活充电解决方案的需求不断增加,其真正的重点是更高的自主性。
一支完全不同的机器人队伍如何以更少的人工参与实现更高的效率?一种解决该问题的方法是采用 Vicor 高性能高功率密度电源模块,基于创新供电网络提供更高效、更灵活的充电解决方案。
WiBotic 主要为空中、移动、海洋及工业机器人市场提供无线充电和电源优化解决方案。WiBotic 始终致力于设计和制造各种解决方案,充分满足为无人机及机器人电池充电的需求,其将感应和谐振系统进行完美结合,可实现更高的无缝充电体验。基于云计算的软件、API 和工具可确保机器人需要重新加载尽可能快一点,而在路线规划量不大时则慢一点。
WiBotic 首席执行官 Ben Waters 表示:“我们的大量机器人创新都源于发射器上 RF 放大器的输出,然后是接收器端整流器的输入,在这里我们能动态微调系统阻抗,确保能让空芯变压器两侧的电源与负载阻抗保持匹配,从而最大限度增加电源传输。我们正在动态调整和实时感知事物,以适应系统发生的移动、中断或变化。”
图 1: 在 WiBotic 充电系统中,发射单元通过交流电源生成高频率的无线功率信号。信号通过 SMA 同轴线缆传输至发射天线线圈,在那里产生电场和磁场。线圈可按任何方向安装。
为了实现高效、稳健的无线充电,WiBotic 采用创新供电网络 (PDN),将 GaN 技术与 Vicor 高性能、高密度电源模块相结合。
图 2: Vicor 48V VI Chip PRM 稳压器 PRM 为 WiBotic TR-110 无线充电站的发射器供电,该充电站主要为机器人/无人机的机载接收器无线供电。PRM 接收 AC-DC 电源的 48V 电压,输出电压的控制不仅是自适应的,而且该电压还可在 20V-55V 之间调节。
Vicor 48V PRM™ 升降压稳压器集成在 WiBotic TR-110 无线充电站板载的 RF 发射器中,其可为机器人/无人机的机载接收器无线馈电。PRM 接收 AC-DC 电源的 48V 电压,输出电压的控制不仅是动态的,而且还可根据需要在大约 20-55V 之间微调。
Vicor PRM 稳压器 PRM48AF480T400A00
阅读 2020 年 7 月 13 日在 EET ASIA 上发表的技术文章全文,了解为 WiBotic TR-110 无线充电站发射器供电的 Vicor 48V VI Chip PRM 稳压器方案。