采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
通过一系列 Vicor 模块管理电源转换,有助于缩短设计进程,可确保在室内和室外不同的工作及温度范围内可靠运行。
作者:Myra Espinola,商务拓展经理
图 1:Dusty 消除了将建筑平面图标注在施工现场的常规劳动密集型过程,在施工现场编程的机器人可自动完成该任务。
图 1:Dusty 消除了将建筑平面图标注在施工现场的常规劳动密集型过程,在施工现场编程的机器人可自动完成该任务。
电源转换技术的创新正在实现机器人设计的变革。今天的集成电源模块可充分满足尺寸、重量、电源预算以及成本效率的需求,从而将机器人从工厂、家庭以及商业应用带入一个想象中的广阔新天地。
我们正处于一个机器人为我们的生活带来巨大优势的历史转折点。有些机器人在餐厅接单,有些机器人负责安保工作,还有一些机器人在建筑工地工作,为平面布局提高精度。机器人无处不在。OLogic 在机器人数量激增过程中发挥着重要作用。
OLogic 公司是一家位于加州圣克拉拉的电子设计咨询公司,拥有超过 15 年的丰富经验,通过提供电气、机械工业工程支持以及软件及固件工程设计,帮助客户将大大小小的机器人设计推向市场。这其中包括电源电子器件集成专业技术,该技术是决定移动机器人的工作范围、功能性和充电能力的主要设计考虑因素。
OLogic 首席执行官 Ted Larson 表示:“我认为人们与我们建立业务关系的主要原因是,他们需要我们在他们将要制造的机器人方面提供电子设计支持,我们对这种需求有独特的见解,因为我们已经制造了上百款机器人。您可以聘用一位曾经在机器人公司工作过的工程师,也可以聘用人员来管理我们,这样您的整个项目就会取得成功。”
OLogic 为众多行业设计了大量机器人,其中包括农业、智慧家居以及库存控制等。OLogic 的机器人客户群可追溯到一家初创公司,这家公司被许多人看作硅谷移动机器人先驱。柳树车库(Willow Garage)以其将各高校及其他实体的现成开源软件整合在一起,帮助机器人执行艰巨任务的实力而闻名。
2014 年公司解散时,机器人软件专家纷纷离开,他们后来创立了湾区几乎所有的重要的机器人初创型企业。这为 OLogic 开创了与 Savioke、Knightscope、Fetch 和 Dusty Robotics 等公司合作的全新业务。
“机器人行业真正的摇滚明星是那些为机器学习或机器人算法任务导航等业务开发高级软件的公司。” OLogic 首席执行官 Ted Larson 说。“电子器件是后来新增的。结果是人们认为他们可以买到所有这些现成的东西,然后将其组装起来。这很快就变成了不靠谱的计划。”
移动机器人有独特的电源挑战。运行机器人的传感器、伺服电机、执行器、数据服务器、通信系统以及其它设备有不同的电源和功率密度要求。有些很耗电,有些可能运行时间不多。这需要通过电池电源快速、清洁且经济高效地供电。
Vicor 公司向 OLogic 介绍了一种模块化方法,用于为机器人构建供电网络 (PDN)。Vicor 高密度电源模块实现了高效率的电源转换,可轻松扩展,因此具有极高的灵活应变性。
Larson 说:“我们最近使用最多的部件是 Vicor ZVS 降压稳压器。我们现已将其用于移动机器人的每个部位。我从来不用想:‘哦,在 12V 电压下,我需要 5A 或10A 的电流,我要构建自己的电源。’我再也不用这么想了。”
Dusty Robotics (Dusty)是一家与 OLogic 密切合作优化其电源配置的客户。Dusty 总部位于加州山景城,为现代建筑工人制造机器人驱动的工具。
几个世纪以来,建筑业一直使用两种简单的工具来绘制建筑平面图:卷尺和粉笔线。即使今天,建筑师使用先进的 3D CAD 模型设计大楼时,该过程仍需将布局打印在纸上,带到工地进行人工标注。卷尺测量与标记过程缓慢,容易出现人为错误,影响工程进度及预算。Dusty 数据显示,错误会导致返工,这通常占施工项目成本的 10%。
Dusty Robotics 联合创始人兼首席技术官 Philipp Herget 指出:“人工制定计划会出现很多错误,实际错误甚至比建筑行业自己意识到的还多。我们听说过一些布局错误导致建筑公司破产的案例。Dusty Robotics 可以防止这类错误的出现,因为所有标注都不是手工完成的、都是由机器人完成的,准确无误。”
Dusty 消除了将建筑平面图标注在施工现场的传统的、劳动密集型过程,,在施工现场编程的机器人可自动完成该项任务。Dusty FieldPrinter 机器人先加载电子版平面图,然后在地面打印出各种功能布局,如墙壁、门、管道设施以及电力设施等。它能够以大约人工作业五倍的速度,在规范的十六分之一英寸的范围内完成这项工作。
这一创新使建筑行业的工作情况更像数字化制造商,不仅可提高一致性、可预测性和可靠性,同时还可为处于建筑施工流程核心位置的技术工人改善工作条件。此外,在建筑商将建筑预制板拼装在一起时,Dusty 也有助于提高效率,这是一种越来越普遍的施工选择。例如,与人工砌的可以实时调整的墙不同,预制建筑材料只能以一种方式组合在一起,如果安装不正确,可能会使错误加重。
OLogic 机器人图
图 2:Dusty FieldPrinter 使建筑行业更像数字化制造,不仅可提高一致性、可预测性和可靠性,同时还可为处于建筑施工流程核心位置的技术工人改善工作条件。
Herget 道:“如果能缩短工期,就能加快竣工速度。竣工越早,付款的速度就越快。时间就是金钱。在建筑行业,速度的价值极高。”
Dusty 的 FieldPrinter 是一款由电池供电的移动机器人,可在各种气象条件下长期工作。它包括大量不同的电子设备,包括传感器、驱动电机和电动组件、计算量很大的处理器以及一款打印机等,所有这些设备都有不同的工作电压及电流需求。因此,Dusty 很大一部分电子设计都集中在电源转换方面,以便在电池输出电压不断变化的环境中为多个组件供电。
这就是为什么 Dusty 委托 OLogic 为其机器人构建核心电子器件的原因。OLogic 一开始使用的是分立式电源解决方案。但随着时间的推移,该公司开始意识到,他们根本无法设计出像 Vicor 电源模块一样工作效率和散热效率都很高,而且工作范围很宽的产品。此外,,ZVS 降压稳压器等 Vicor 模块在供电方面还具有极高的成本效益。
“Vicor ZVS 降压稳压器采用极小封装提供 200 ~ 300W 的电源,效率高达 97%。”Larson 惊叹道。“你不可能从头开始设计这样的产品,而且以同样的价格使其良好运行。因此,没有理由不使用 Vicor 产品。这比分立式设计简单,速度更快。我不需要验证,而且面临的风险更小。”
Dusty 机器人很复杂,需要 12V、5V 和 3V 的电源,在大功率下运行。通过一系列 Vicor 模块管理电源转换,有助于缩短设计进程,可确保在不同的工作范围及温度范围(室内室外)间可靠运行。
凭借很长的电池使用寿命和业界一流的电源转换技术,Dusty 的机器人创新正在帮助建筑行业实现数字化,可基于数字模型,在工地上创建唯的真实数据源。现在,建筑师、总承包商以及每个商业合作伙伴都不再根据自己的纸质方案施工,各单位均根据标注在工地上的统一设计各司其职。能够提供数字布局,就能增强这些众多合作伙伴之间的协调性,从而可完善规划,提高执行力并可缩短竣工时间。
Herget 讲道:“施工自动化正在增强人类改造世界的能力。人们过去使用螺丝刀,现在使用电动工具。这可大幅简化工作。我们的机器人驱动工具可在改善技术工人工作环境的同时,帮助建筑行业实现升级,创造更好的结果。”
Dusty 的故事代表了当前移动机器人所面临挑战。最大程度减小尺寸和重量,在设计中非常重要,但增加功率对于支持新的传感器、外设及功能至关重要。因此,使用功率密集型模块加上 OLogic 的专业技术,是推动下一代机器人创新的完美组合。
本文最初由 Power Systems Design 发表。
Myra Espinola 于 2015 年加入 Vicor。她在电气设计工程、业务开发、技术销售和市场营销方面拥有超过 39 年的丰富经验。Myra 现任高级业务经理,工作重点是发展公司在工业市场的业务,发展 ATE、机器人、半导体制造设备、无人机、电池充电、重型机械和轻型车辆领域的重要客户合作伙伴关系。在加入 Vicor 之前,她曾任职 Cognimem、Baxter Healthcare 和 Honeywell。Myra 毕业于加图立大学 (the Catholic University),获电气工程学士学位。
Myra Espinola,商务拓展经理
采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
轻巧高效的电源模块延长配送路线并节省空间以装载更多货物
为消费者提供杂货、外卖食品和网购商品的 “最后一公里”配送服务是自主机器人的核心任务
紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本
高效电源模块实现系统运行时间最大化,提升工作效率
自主移动机器人(AMR)和无人搬运车(AGV)等物流机器人在大型仓储环境中执行库存管理和订单履行任务